Quellen für Haus und Garten
Aktualisiert am 1. Februar 2024
Sofort warmes Wasser
„Sparen Sie bis zu 16.000 Liter Wasser pro Jahr“
„Mit einer Zirkulationspumpe von Grundfos verschwenden Sie weniger Wasser und verbrauchen bis zu 90 % weniger Energie im Vergleich zu einer alten Wasserzirkulationspumpe.
„Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt verschwendet pro Jahr etwa 16.425 Liter Wasser, was 66 Badewannen und 37 Stunden Wartezeit entspricht.“
„Ein durchschnittlicher Haushalt wartet jedes Jahr bis zu 37 Stunden auf warmes Wasser aus Wasserhähnen und Duschköpfen und verschwendet dabei 16.000 Liter Wasser – genug, um 66 große Badewannen zu befüllen.“
„Dadurch werden jedes Jahr bis zu 16.000 Liter Wasser verschwendet.“
Quelle:
Ein durchschnittlicher Haushalt wartet jedes Jahr bis zu 37 Stunden auf warmes Wasser aus Wasserhähnen und Duschköpfen und verschwendet dabei 16.000 Liter Wasser – genug, um 66 große Badewannen zu befüllen.
Annahmen: Ein durchschnittlicher dreiköpfiger Haushalt verschwendet pro Jahr ca. 16.425 Liter Wasser. Das entspricht 66 Badewannen und 37 Stunden Wartezeit pro Jahr.
- Eine Person wartet schätzungsweise 5-mal pro Tag, bis aus einem Wasserhahn warmes Wasser kommt. https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
- Bei einem Durchfluss von 6 Litern pro Minute werden dabei schätzungsweise jeweils 2 Liter Wasser verschwendet. https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/.
- Einmal pro Tag wartet eine Person zudem auf warmes Wasser in der Dusche. https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf .
- Bei einem Durchfluss am Duschkopf von 15 Litern pro Minute werden dabei in der Dusche jedes Mal 5 Liter Wasser verschwendet. https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
- Nach Angaben der Forschungsorganisation PRB leben in einem europäischen Haushalt durchschnittlich 2,4 Personen. Aufgerundet sind das somit durchschnittlich 3 Personen pro Haushalt.
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ - Bis warmes Wasser aus einem Hahn kommt, dauert es schätzungsweise jedes Mal 20 Sekunden.
- Die Länge der Rohrleitung von der Wasserquelle/dem Heizgerät bis zum Wasserhahn bzw. Duschkopf beträgt schätzungsweise 20 Meter.
- Das Fassungsvermögen einer Badewanne beträgt schätzungsweise 250 Liter.
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/
Energy Saving Trust (2013) „Water at home - The biggest ever review of domestic water use in Great Britain“
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf (1, 3)
Sustainability Info (2021) „How much Water does a Faucet Use“
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)
PRB (2020) PRB’s World Population Data Sheet „Average household size“
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)
Badeloft (2021) „How Many Gallons Does a Bathtub Hold?“
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/ (8)
Geschätzte Einsparungen:
Austauschen einer UPS 6m, Drehzahlstufe III durch eine neue Warmwasser-Umwälzpumpe von Grundfos
Alte UPS 6m - Drehzahlstufe III - Leistungsaufnahme: 90 W - Betriebsdauer pro Tag: 24 Stunden* - Leistungsaufnahme pro Tag: 90 W
Neue COMFORT BASIC - Leistungsaufnahme: 7 W - Betriebsdauer pro Tag: 24 Stunden* - Leistungsaufnahme pro Tag: 7 W - Einsparungen: 92 %
Neue COMFORT DT - Leistungsaufnahme: 7 W - Betriebsdauer pro Tag: 10,5 Stunden** - Leistungsaufnahme pro Tag: 3 W - Einsparungen: 97 %
Neue COMFORT AUTOADAPT - Leistungsaufnahme: 7 W - Betriebsdauer pro Tag: 2,5 Stunden - Leistungsaufnahme pro Tag: 0,7 W - Einsparungen: 99 %
Neue ALPHA N 25-60 180 - Drehzahlstufe II - Leistungsaufnahme: 28 W - Betriebsdauer pro Tag: 24 Stunden* - Leistungsaufnahme pro Tag: 28 W - Einsparungen: 69 %
Neue UPS N 20-60-180 - Drehzahlstufe II - Leistungsaufnahme: 70 W - Betriebsdauer pro Tag: 24 Stunden* - Leistungsaufnahme pro Tag: 70 W - Einsparungen: 22 %
* Ohne installierte externe Zeitschaltuhr
** Werksseitig sind bei der Pumpe COMFORT DIGITAL TIMER 21 30-Minuten-Slots aktiviert
Weitere Informationen:
Eco Friendly Habits (2021) „Water Waste Facts: Stats About Water Consumption & Usage“
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/
Energy Efficiency Standards Group, Energy Analysis and Environmental Impacts Division (2011) „Water and Energy Wasted During Residential Shower Events: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems“
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/water-and-energy-wasted-during
Energy Efficiency Standards Group, Energy Analysis and Environmental Impacts Division (2011) „Water and Energy Wasted During Residential Shower Events: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems“
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf
„Bis zu 88 % weniger Energiekosten“
Quelle:
„Sie warten keine 20 Sekunden mehr beim Öffnen des Wasserhahns:“
„Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Haushalt bis zu 20 Sekunden auf warmes Wasser aus Wasserhähnen oder Duschköpfen wartet?“
„Nach dem Aufdrehen des Wasserhahns dauert es im Durchschnitt etwa 20 Sekunden, bis warmes Wasser fließt.“
Quelle:
Eine Person wartet schätzungsweise 5-mal pro Tag, bis aus einem Wasserhahn warmes Wasser kommt. https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
„Das trägt dazu bei, dass ein durchschnittlicher Haushalt jedes Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Liter verschwendet“
Quelle:
Perfekter Wasserdruck
„Perfekter Wasserdruck in Häusern mit bis zu drei Stockwerken und acht verschiedenen Entnahmestellen“
Quelle:
Der Durchfluss an den Entnahmestellen variiert je nach Art und Region erheblich. Er kann zwischen 5 und 15 l/min liegen. Die SCALA2 sorgt an allen Entnahmestellen für einen perfekten, konstanten Wasserdruck von 2 bar.
Die SCALA2 kann bei 60 l/min einen Druck von 2 bar/29 psi bereitstellen und daher bei einem durchschnittlichen Durchfluss von 7,5 l/min 8 Entnahmestellen gleichzeitig versorgen.
In einem Gebäude können mehr als 8 Entnahmestellen vorhanden sein, aber die SCALA2 kann nur 8 gleichzeitig mit ausreichend Wasserdruck versorgen.
Bitte beachten Sie, dass die SCALA2 bei Entnahmestellen mit höherer Durchflussrate entsprechend weniger Entnahmestellen versorgen kann.
„Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Druckerhöhungspumpen“
„reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Druckerhöhungspumpen um bis zu 40 %“
Quelle:
Experte für Druckerhöhung von Grundfos DBS
„[…] Geräuschpegel von nur 44 dB(A). Das entspricht einer Senkung des Schalldrucks um 3 dB(A) im Vergleich zum Vorgängermodell, was das menschliche Ohr als Halbierung des Geräuschpegels (Verringerung um 50 %) empfindet.“
Quelle:
Geräuschpegel: Die Messung wurde im Grundfos Sound and Vibration Lab durchgeführt und in einem Schallmessbericht nach ISO 3745 dokumentiert.
„[...] was das menschliche Ohr als Halbierung des Geräuschpegels (Verringerung um 50 %) empfindet“: Berechnung basierend auf der Schallintensitäts- und Schallpegeltheorie
Autoren: Paul Peter Urone, Roger Hinrichs
Herausgeber/Website: OpenStax
Buchtitel: College Physics
Erscheinungsdatum: 21. Juni 2012
Ort: Houston, Texas
URL des Buches: https://openstax.org/books/college-physics/pages/1-introduction-to-science-and-the-realm-of-physics-physical-quantities-and-units
URL des Abschnitts: https://openstax.org/books/college-physics/pages/17-introductions-to-the-physics-of-hearing
„Mit Druckerhöhungsanlagen, die deutlich effizienter arbeiten als herkömmliche Druckerhöhungspumpen, können Hausbesitzer den Energieverbrauch für die Wasserdruckerhöhung um bis zu 40 % senken und dadurch erhebliche Einsparungen erzielen.“
Quelle:
Berechnung und Annahmen zur Senkung der für die Wasserdruckerhöhung erforderlichen Energie um 40 % durch Austausch einer herkömmlichen Druckerhöhungspumpe.
Grundlage: Vergleich der CMB 3-46 mit der SCALA2 3-45. Wir nehmen die CMB als Beispiel für eine herkömmliche Druckerhöhungspumpe und vergleichen das Modell in der Baugröße 3-46 in einem 1:1-Vergleich mit der SCALA2 3-45.
Wir gehen davon aus, dass die Pumpe 365 Tage im Jahr 4 Stunden pro Tag läuft. In den übrigen 20 Stunden läuft die Pumpe nicht.
Wir gehen auch davon aus, dass der Bedarf den Tag über schwankt und ziehen daher drei verschiedene Werte (0,75 m³/h, 1,5 m³/h, 2,25 m³/h) für den Vergleich heran.
Wir gehen davon aus, dass die Pumpe während der Betriebsstunden 17 % der Zeit auf Betriebspunkt 1, 33 % der Zeit auf Betriebspunkt 2 und 50 % der Zeit auf Betriebspunkt 3 läuft.
Dann ermitteln wir den Stromverbrauch bei diesem Durchflussbedarf und 30 m Förderhöhe und bilden den Stromverbrauch im Tagesverlauf ab.
Daraus ergibt sich der Gesamtenergieverbrauch des Tages. Dieser Wert wird mit der Gesamtzahl der Betriebstage pro Jahr (365) multipliziert. Daraus ergibt sich der jährliche Energieverbrauch für die SCALA2 und für die Vergleichspumpe. Die Werte werden dividiert und in Prozent umgerechnet. So ergibt sich ein Einsparpotenzial von 43 %.
Die Berechnung wurde mit dem Tool zur Kalkulation des Energiebedarfs für die Druckerhöhung durchgeführt.
Effizientes Heizen
„Tatsächlich entfallen 10 % des gesamten weltweiten Stromverbrauchs auf oftmals ineffiziente Pumpen.“
Quelle:
https://www.searchingindustrial.com/media/1078/pumps-could-change-the-world-again
„Zwischen 5 und 20 % Energieeinsparungen jedes Jahr“
„Durch den Abgleich Ihrer Heizungsanlage können Sie bis zu 20 % der Energiekosten einsparen“
Quelle:
Studie der FH Münster, 2015
„200 Millionen ineffiziente Wärmepumpen könnten weltweit ausgetauscht werden“
„Wärmepumpen sind für den Wohnkomfort unerlässlich. 200 Millionen Pumpen weltweit sind ineffizient.“
„Heute sind weltweit 200 Millionen ineffiziente Pumpen in Betrieb.“
Quelle:
https://www.millionpossibility.com/
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage kombinierter Angaben zu Grundfos-Umsätzen im OEM- und Handelsbereich, Marktanteilsdaten und einem Berechnungsmodell für die durchschnittliche Lebensdauer der Komponenten einer Umwälzpumpe.
„senken ... den Energieverbrauch um bis zu 85 % im Vergleich zu einer alten Pumpe mit fester Drehzahl.“
Quelle:
https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-6014677.pdf
„bis zu 75 % des Energieverbrauchs können eingespart werden“
„Sie sparen bis zu 75 % Energie ein und reduzieren Ihre Energiekosten“
„Bis zu 75 % Energie können Sie einsparen, wenn Sie die alte Umwälzpumpe austauschen und damit den Stromverbrauch von 84 W auf 5 W senken.“
„10 Jahre alte Pumpen sind weniger effizient als neue. Wenn Ihre Pumpe zehn Jahre alt wird, sollten Sie ein Upgrade durchführen, damit Sie weniger Energie verbrauchen.“
Quelle:
Berechnungen von Grundfos auf Basis von Produktinformationen: Alte UPS (CC-Kennlinie): 358,9 kWh/a – ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/a
82 % aller Heizungsanlagen sind nicht richtig eingestellt. Sie verbrauchen dadurch mehr Energie als nötig und liefern nicht so viel Komfort, wie möglich wäre.
Quelle:
CO2 Online, 2017
"die neue ALPHA2-Pumpe verbraucht nur 5 Watt – statt der 84 Watt der alten UPS-Pumpe (…). Die ALPHA2 ist also 17-mal so energieeffizient, und sie spart im Jahr 114 EUR. Bei einem Kauf auf Ratenzahlung kostet sie nur 450 EUR**. Sie hat sich also bereits nach vier Jahren amortisiert.“
Quelle:
Eine UPS 25 60 180 bei Betrieb mit einer Konstantkennlinie III verbraucht 84 Watt. https://product-selection.grundfos.com/products/up-ups-series-100/up-ups/ups-25-60-180-59546600?tab=variant-curves&pumpsystemid=2135654294
Eine ALPHA2 25 60 180 verbraucht im AUTOADAPT-Modus 5 Watt. https://product-selection.grundfos.com/products/alpha/alpha2/alpha2-25-60-180-99411175?tab=variant-curves&pumpsystemid=2121435648
Eine Heizungsanlage muss zur Beheizung eines Reihenmittelhauses aus den mittleren 80er Jahren eine Leistung von 4,6 kW aufbringen. https://tools.bregroup.com/heatpumpefficiency/dwelling-heat-loss
Für die Betriebsstunden einer Umwälzpumpe in einem Wohngebäude werden als europäischer Standardwert 5000 Stunden pro Jahr angesetzt. https://ekosuunnittelu.info/wp-content/uploads/2015/09/Lot11_Circulators_FinalReport.pdf Seite 30
Der durchschnittliche Strompreis lag im ersten Halbjahr 2023 bei 28,9 € für 100 kWh. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231026-1
Die Installationskosten basieren auf dem geschätzten Durchschnittspreis für Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Italien und die Schweiz.
Die Anschaffungs- und Installationskosten für eine neue ALPHA-Pumpe belaufen sich auf 450 €*. Mit einer jährlichen Einsparung von 114 € und einem Strompreis von 28,9 für 100 kWh* hat sich die neue Pumpe in weniger als 4 Jahren amortisiert.
Regenwassernutzung
„48.000 Liter Wasserersparnis pro Jahr im durchschnittlichen Haushalt.“
Quelle:
„35 % des im Haushalt verbrauchten Wassers durch Regenwasser ersetzt“
„Mit einer Regenwasseranlage können Sie 35 % Ihres Wasserverbrauchs einsparen.“
Quelle:
„40-50 % Einsparungen bei den Wasserkosten eines durchschnittlichen Haushalts“
„Das kann Ihre Wasserrechnung um bis zu 50 % reduzieren.“
„Sie können bis zu 35 % Ihres aktuellen Wasserverbrauchs einsparen. Das kann Ihre Wasserrechnung um bis zu 50 % reduzieren.“
„und Ihre Wasserrechnung um bis zu 50 % reduzieren“
Quelle:
„Tatsächlich können wir bis zu 35 % dieses Trinkwassers durch Regenwasser und mithilfe anderer nachhaltiger Ansätze einsparen oder ersetzen.“
Quelle:
https://visionwater.eu/know-how/the-water-consumption-per-person/
„Mit Regenwassernutzungsanlagen können Haushalte bekanntermaßen Wasser sparen. Sie können bis zu 50.000 Liter Wasser pro Jahr auffangen, dieses anstelle von Wasser aus dem Trinkwassernetz nutzen – und den Wasserverbrauch zu Hause um bis zu 65 % senken.“
Quelle:
Artikel: Warum ist meine Wasserrechnung so hoch?
„Allein die Toilettenspülung macht etwa 30 % des gesamten durchschnittlichen Wasserverbrauchs in Privathaushalten aus.“
„Indem wir Regenwasser auffangen und im Haushalt nutzen, lässt sich der Wasserverbrauch um bis zu 40 % reduzieren.“
„Und diese Probleme kosten nicht nur Zeit: Sie kosten den durchschnittlichen Haushalt jährlich etwa 16.000 Liter Wasser.“
Quelle:
https://product-selection.grundfos.com/home-and-garden/waiting-for-hot-water
„Starten Sie die Waschmaschine oder den Geschirrspüler erst, wenn sie voll sind. Und je nach Verschmutzung wird Ihre Wäsche mit 30 ° anstelle von 40 ° genauso sauber.“
Artikel: Warum ist der Wasserdruck im Haus so niedrig?
„In der Regel sollte der Wasserdruck zwischen 45 und 80 psi liegen.“
Quelle:
https://www.plumbingsupply.com/residential-water-pressure-explained.html
Artikel: So überprüfen Sie den Wasserdruck im Haus
„In der Regel liegt der Wasserdruck in einem Wohnhaus zwischen 45 und 80 psi.“
Quelle:
https://www.plumbingsupply.com/residential-water-pressure-explained.html
„Ein Wert über 80 kann mit der Zeit Schäden an Geräten und Armaturen verursachen.“
Quelle:
https://plumblineservices.com/help-guides/does-high-water-pressure-damage-plumbing
„Ihr Absperrventil regelt, wie viel Wasser vom Wasserzählerventil kommt. Es kann sich an einer von mehreren Stellen befinden.“
Quelle:
https://www.forbes.com/home-improvement/plumbing/how-to-find-water-shut-off-valve/
„Wann haben Sie den Duschkopf oder die Armaturen das letzte Mal gründlich gereinigt? Ablagerungen können dazu führen, dass sie nicht wie erwartet funktionieren.“
Quelle:
https://www.forbes.com/home-improvement/plumbing/low-water-pressure-causes/
„Überprüfen Sie auch die Rohre, insbesondere wenn diese über 20 (Stahl), 40 (Messing) oder 50 Jahre (Kupfer) alt sind.“
Quelle:
https://www.thespruce.com/home-water-pressure-problems-2718730
„Unter Umständen leckt auch eine Rohrleitung in einer Wand, weil sie einmal eingefroren war.“
Quelle:
https://www.forbes.com/home-improvement/plumbing/low-water-pressure-causes/
Artikel: Was ist Regenwassernutzung und wie funktioniert sie?
„Nach Angaben der UN und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigt ein Mensch im Durchschnitt zwischen 50 und 100 Liter Wasser pro Tag, um die grundlegendsten Bedürfnisse zu decken.“
Quelle:https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf
„Wie viel Regenwasser können Sie also auffangen? Verschiedene Quellen gehen davon aus, dass auf jedem Quadratmeter (m²) Dachfläche ca. 1 Liter Wasser pro Millimeter Niederschlag fällt.“