WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS FÜR FUSSVENTILE BIS 60 l/h (kleine Größe)

AUSTAUSCH ALLER FUSSVENTILE AUS PE UND PVDF, DIE MIT OXIDIERENDEN CHEMIKALIEN VERWENDET WERDEN

 

 

Dieser Sicherheitshinweis informiert Sie über das Risiko einer chemischen Unverträglichkeit, wenn Sie ein Grundfos-Fußventil für kleine Dosierpumpen bis 60 l/h (mit oder ohne Niveausensor) mit oxidierenden Chemikalien wie Gemischen mit Peressigsäure (PES) oder Wasserstoffperoxiden (H2O2) verwenden.

Aufgrund mechanischer oder physikalischer Einwirkungen, chemischer Zersetzung oder chemischer Unverträglichkeit besteht die Möglichkeit, dass das kunststoffummantelte Gewicht des Fußventils mit der Zeit abgenutzt und dass der Kohlenstoffstahl im Inneren des Fußventils der Chemikalie ausgesetzt wird.

In diesem Fall kann es zu einer chemischen Reaktion kommen. Diese kann letztendlich dazu führen, dass der Dosierbehälter undicht wird oder die Chemikalie verspritzt. Ausmaß und Art der Gefahr hängen stark davon ab, welche Chemikalie dosiert wird.


Grundfos empfiehlt:

Wenn Sie die Fußventile in Kombination mit oxidierenden Chemikalien wie Gemischen mit Peressigsäure (PES) und Wasserstoffperoxiden (H2O2) verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:  

·        Alle kunststoffummantelten Gewichte aus PE oder PVDF sollten durch ein Keramikgewicht und einen neuen Schmutzfänger ersetzt werden. 

·        Tragen Sie beim Austauschen der Chemikalienbehälter immer Schutzkleidung (Spritzschutz oder Schutzbrille und Handschuhe mit langem Schaft). 

·        Sorgen Sie stets für eine ordnungsgemäße Entlüftung des Chemikalienbehälters, um einen Druckaufbau im Behälter zu vermeiden.  

·        Inspizieren Sie das Fußventil bei jedem Behälterwechsel. 

·        Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Sicherheitsdatenblatt der Chemikalie, die Sie dosieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Chemikalienlieferanten.  

Lösung: 

Grundfos hat zwei neue Austauschsätze entwickelt, die das neue Keramikgewicht und einen Schmutzfänger als Ersatz für das eigentliche kunststoffummantelte Gewicht enthalten. Die Austauschsätze eignen sich für das Fußventil mit oder ohne Niveausensor: 

·       PE-Ausführungen: Produkt-Nr. 92700245 

·       PVDF-Ausführungen: Produkt-Nr. 92700239 

Diese Austauschsätze können kostenlos bei Ihrem Grundfos-Vertriebsunternehmen vor Ort bestellt werden.

 

Grundfos fordert Sie als geschätzten Kunden nachdrücklich dazu auf: 

1.      Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler vor Ort oder an Grundfos, um Austauschsätze zu bestellen. 

2.      Überwachen Sie sorgfältig alle Fußventile, die mit oxidierenden Chemikalien verwendet werden, und beenden Sie die Verwendung sofort, wenn Sie Anzeichen für Oxidation (z. B. Blasen) feststellen. 


Wir entschuldigen uns vielmals für etwaige Unannehmlichkeiten. Aber Sicherheit, Verantwortung und Zuverlässigkeit haben für uns stets oberste Priorität. 

 

Die Fußventile von Grundfos bestehen aus den folgenden Komponenten: einem Schlauchanschluss für flexible Schläuche, einem Rückschlagventil, einem Schmutzfänger und einem kunststoffummantelten Gewicht. Sie sind optional mit zwei Niveausensoren, einem Signalkabel und einer Kunststoffkappe zum Durchführen der flexiblen Schläuche erhältlich. Es stehen zwei Werkstoffausführungen zur Verfügung: PE und PVDF. Die Fußventile werden einzeln, in Sätzen oder zusammen mit Dosierpumpen verkauft.