Fachartikel

Frequenzumrichter

Frequenzumrichter werden eingesetzt, um den Förderstrom oder die Förderhöhe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dazu wird die Frequenz der Stromversorgung von Pumpen oder Lüftern geregelt. Durch den Einsatz einer über einen Frequenzumrichter drehzahlgesteuerten Pumpe können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.

Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät zur Drehzahlsteuerung eines Wechselstrommotors. Dabei wird die Frequenz der Stromversorgung zum Motor geregelt. Der Einsatz eines Frequenzumrichters ist eine Möglichkeit zur Drehzahlsteuerung von Motoren. Frequenzumrichter werden auch als drehzahlvariabler Antrieb bezeichnet.

Beim Frequenzumrichter wird der Wechselstrom im Primärkreis zunächst in einen Gleichstrom umgewandelt, der dann wieder in einen Wechselstrom mit der erforderlichen Frequenz transformtiert wird. Der interne Energieverlust bei der automatischen Frequenzsteuerung beträgt ca. 3,5%.

Frequenzumrichter werden häufig für den Antrieb von Pumpen, Werkzeugmaschinen und Kompressoren sowie in Lüftungsanlagen von großen Gebäuden eingesetzt. Werden Lüfter über drehzahlgesteuerte Motoren angetrieben, kann eine große Menge an Energie eingespart werden, weil das bewegte Luftvolumen an den Anlagenbedarf angepasst wird. Frequenzumrichter werden eingesetzt, um entweder bestimmte Funktionen im Rahmen der jeweiligen Anwendung zu realisieren oder Energie zu sparen. Bei Pumpenanwendungen soll z. B. die Förderleistung häufig an den Volumenstrom- oder Druckbedarf der Anlage angepasst werden. Die Pumpe passt ihre Drehzahl über einen Regelkreis an einen vorgegebenen Sollwert an. Durch die Anpassung des Förderstroms oder Drucks an den tatsächlichen Bedarf wird der Stromverbrauch erheblich reduziert.

Grundfos CUE ist ein externer Frequenzumrichter, an den eine Vielzahl von Grundfos Pumpen angeschlossen werden können. Der Grundfos MGE-Motor hingegen verfügt über einen integrierten Frequenzumrichter. Er wird als Antrieb für die drehzahlgesteuerten Grundfos E-Pumpen verwendet.