Fachwissen

Energieoptimierungsdienste erschließen ein neues Niveau von Energie- und OPEX-Einsparungen

Die Energieerzeugung ist für 73 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.13 Damit ist sie der Sektor mit dem bei weitem größten Treibhausgasausstoß.

Um den Bedarf an Energieerzeugung zu verringern, müssen wir mit weniger mehr erreichen und den Energieverbrauch senken. Denn wir müssen dringend etwas gegen die Klimakrise unternehmen, und der Energieverbrauch ist einer der wichtigsten Aspekte, mit denen wir uns befassen müssen. Das ist auch der Grund, warum die Fähigkeit, den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, zu einem der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale in der Industrie geworden ist.

Das Problem ist, dass Einsparungen oft auf Kosten der Leistung gehen. Aber was wäre, wenn man Energie sparen, Betriebskosten und Emissionen senken und gleichzeitig die Leistung verbessern könnte?

Das ist möglich, wenn man genau herausfindet, wo man sich verbessern kann - und bei Pumpensystemen können Sie das mit unseren Energieoptimierungsdiensten tun.

Oft kann die Aufrüstung Ihres Systems und der Einsatz neuerer, intelligenterer und effizienterer Pumpen dazu beitragen, den Energieverbrauch, die Betriebskosten und die Kohlenstoffemissionen zu senken. Als Faustregel gilt, dass es sich lohnt, Pumpen, die älter als 10 Jahre sind, auszutauschen. In einigen Fällen konnten wir unseren Kunden helfen, bis zu 70 % Energie zu sparen.14

Aber wussten Sie, dass man noch mehr sparen kann, wenn man das gesamte System betrachtet und es umgestaltet oder optimiert? Manchmal kann es zum Beispiel besser sein, vier kleinere Pumpen anstelle von drei großen zu verwenden. Selbst scheinbar kleine Änderungen haben ein enormes Potenzial, Energie zu sparen.

Mit unserem Portfolio zur Energieoptimierung können wir Ihnen helfen, genau herauszufinden, wie viel Sie sparen können. Darüber hinaus trägt die Energieoptimierung dazu bei, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Lebensdauer Ihrer Pumpen und Ihres Systems zu verlängern. 

Erkunden Sie unser Portfolio zur Energieoptimierung - und entdecken Sie eine Welt der Energieeinsparungen

85% der gesamten Lebenszykluskosten einer Pumpe entfallen auf den Energyverbrauch15, und ineffiziente Pumpen können eine Menge Energie und Wasser verschwenden. Mit unseren Dienstleistungen zur Energieoptimierung können wir Ihnen helfen, Energieeinsparungen zu entdecken, die über den einfachen Austausch von Pumpen hinausgehen. Durch die Analyse Ihrer Pumpen und des Systemaufbaus können wir Ihnen helfen, sicherzustellen, dass Ihre Pumpen und Anlagen so effizient wie möglich arbeiten.

Identifizieren Sie mögliche Energieeinsparungen mit einem Energy Check Basic

Der Energy Check Basic ist eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Pumpen- und Systemleistung, die Ihnen hilft, potenzielle Energieeinsparungen und CO2-Reduzierungen zu ermitteln. Der Energy Check Basic verwendet Pumpendaten, die dem Typenschild entnommen werden. Dazu gehören der Durchfluss, die Förderhöhe und die Motorleistung der Pumpe sowie das Alter der Pumpe und ihre Betriebsstunden. Der Vorteil des Energy Checks Basic liegt in der schnellen Erfassung der notwendigen Daten zur Ermittlung des Einsparpotenzials. Der abschließende Bericht zeigt die möglichen Einsparungen durch den Wechsel zu energieeffizienteren Pumpen auf.

Mit dem Energy Check Advanced erhalten Sie eine genaue Einschätzung der Einsparungen

Der Energy Check Advanced verwendet Daten zu Durchfluss, Förderhöhe und Motorleistung der Pumpe sowie das Alter der Pumpe und ihre Betriebsstunden. Die Daten stammen aus der kundeneigenen Messeinrichtung, dem Gebäudemanagementsystem, dem SCADA-System oder aus Stichprobenmessungen. Das Verfahren ist einfach und schnell, und einer der Hauptvorteile besteht darin, dass tatsächliche pumpenbezogene Daten verwendet werden, was einen genaueren Blick auf das Energieeinsparpotenzial ermöglicht.

Erhalten Sie eine umfassende Analyse der Pumpenleistung mit einem Energy Audit

Ein Energy Audit ist die umfassendste Analyse, die wir anbieten. Diese Dienstleistung basiert auf spezifischen Messungen der Pumpenleistung. Bei einem Energy Audit werden Messgeräte an der Pumpe und den umgebenden Rohrleitungen angebracht, um die Aktivitäten des Pumpensystems zu überwachen. Im Rahmen des Audits wird die Effizienz Ihrer Pumpen und Pumpensysteme bewertet und es werden Änderungen zur Verbesserung der Effizienz vorgeschlagen. Das gesamte System wird geprüft, um das gesamte Energiesparpotenzial zu ermitteln. Die endgültigen Vorschläge beruhen auf Berechnungen der potenziellen Einsparungen, der Verringerung der CO2-Emissionen und der Amortisationszeit der Investition.

Vorausschauende Wartung mit Grundfos Machine Health

Zusätzlich zu unseren Energieoptimierungsdiensten kann Ihnen unsere vorausschauende Wartungslösung Grundfos Machine Health dabei helfen, die Betriebskosten, Ausfallzeiten und den Wartungsbedarf weiter zu reduzieren und gleichzeitig die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen. Sofortige, vorausschauende Erkenntnisse ermöglichen es Ihnen, Probleme zu erkennen, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen werden. Sie können unerwartete mechanische Ausfälle um bis zu 75 % reduzieren und die Wartung priorisieren, vorhersagen und planen, wodurch unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.16

Wie unsere Kunden mit unseren Energieoptimierungsdiensten Energie gespart und Kosten reduziert haben

Wir haben bereits vielen Kunden mit unseren verschiedenen Energieoptimierungsdiensten geholfen, Energie zu sparen und Kosten zu senken. Hier sehen Sie einige der Kunden, denen wir geholfen haben. Weitere Beispiele finden Sie in unserer Rubrik "Referenzen".

ECADEMY: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Energienutzung optimieren können

Wir haben Kurse zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihre Pumpen und Systeme zu optimieren. Finden Sie heraus, ob Ihre aktuellen Pumpen durch energieeffizientere ersetzt werden sollten.