Fachwissen
Mit intelligenten Lösungen für die Gebäudetechnik den Energieverbrauch senken
Die zunehmende Verstädterung weltweit trägt dazu bei, dass immer mehr Energie verbraucht wird. Allein der weltweite Kühlbedarf hat sich in weniger als 20 Jahren verdoppelt. Gleichzeitig steigt auch der Wasserverbrauch, der wiederum Einfluss auf den Energieverbrauch hat. So sind Wasserpumpen für einen großen Teil des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Mit energieeffizienteren Pumpenlösungen kann dieser Anteil jedoch erheblich reduziert werden.
Wie wir heute wissen, ist der Anstieg des Energieverbrauchs eine der Hauptursachen für den Klimawandel. An einigen Orten führt der Klimawandel zu schweren Dürren, während woanders Überschwemmungen durch voraussichtlich 30 % stärkere Regenfälle drohen. Starkregenereignisse sorgen zudem dafür, dass Abwasser und Seewasser in das Grundwasser gelangen und die Wasserqualität beeinträchtigen. Von Überschwemmungen sind weltweit etwa 250 Millionen Menschen betroffen. Die daraus resultierenden jährlichen Kosten werden auf 40 Milliarden US-Dollar beziffert.
Für die Sicherstellung der Wasserversorgung gibt es bereits viele intelligente Lösungen, die aber leider nicht mit der gleichen Geschwindigkeit umgesetzt werden wie die Nutzung der Wind- und Solarenergie im Bereich der Energiewirtschaft. Deshalb müssen in der kommerziellen Gebäudetechnik energieeffiziente Lösungen sowie eine verantwortungsvolle Wassernutzung absoluten Vorrang haben, um den Klimawandel zu bekämpfen, dem wir alle ausgesetzt sind.