Planungshilfe
Leitfaden für Kühl- und Kältetechnik
Dieser Leitfaden beschäftigt sich mit der mechanischen Kühl- und Kältetechnik. Die mechanische Kühl- und Kältetechnik ist vor allem eine Anwendung der Thermodynamik, bei der ein Kühlmedium, oder Kältemittel, einen Kreisprozess durchläuft und am Ende wiederverwendet oder zurückgewonnen wird. Der Kaltdampfprozess ist der am häufigsten verwendete grundlegende Kreisprozess. Innerhalb des Kreislaufs gibt es zwei Druckstufen, in denen das Medium zyklisch zwischen Flüssig- und Dampfphase wechselt. Dabei wird Energie freigesetzt und verbraucht. In diesem Leitfaden für Kühl- und Kältetechnik wird zum einen die Theorie erklärt, die der Kühlung zugrunde liegt, und zum anderen, wie sie in der Praxis umgesetzt wird. Darüber hinaus wird beschrieben, wie Kühlanlagen und Kühlaggregate aufgebaut sind. Anschließend wird erläutert, wie die Anlagen/ Pumpen gesteuert und geregelt werden und wie sich dies auf den Energieverbrauch auswirkt. Am Ende des Leitfadens finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Pumpentypen, die häufig zum Einsatz kommen. Hier erfahren Sie auch, welche Pumpen für welche Anwendungen am besten geeignet sind.
Laden Sie den Leitfaden jetzt herunter
Füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus und geben uns Ihre Zustimmung, zum Erhalt personalisierter Informationen von Grundfos.
Danke! In Kürze erhalten Sie Ihre Inhalte per E-Mail.
Vielen Dank, dass Sie sich angemeldet haben. Jetzt können Sie einfach in aller Ruhe abwarten und sich auf personalisierte Informationen von Grundfos freuen. Wir halten Sie gern über neueste Nachrichten, Tools, Produkte, Anwendungen, Veranstaltungen und Werbeaktionen auf dem Laufenden.
Vielleicht haben Sie nun noch Lust, unsere Datenschutzerklärung zu lesen. Immerhin enthält sie durchaus relevante Informationen über personenbezogene Daten und Ihre Rechte.
Und noch etwas: Falls Sie keine weiteren E-Mails von uns wünschen, können Sie Ihre Einwilligung selbstverständlich jederzeit widerrufen.
Welche Pumpe für welches Medium?
Kältemittel gibt es viele: Glykol, NH3 , CO2, usw. Aber ist die Pumpe auch zur Förderung des jeweiligen Kältemittels geeignet? Unser Handbuch zur Kältetechnik behandelt die wichtigsten Einflussfaktoren, die bei der Auswahl der Pumpe zu beachten sind.
Regelkonzepte für Kühlsysteme
In einer Kühlwasserversorgungsanlage sind zwei Hauptpumpen installiert, die mit maximaler Drehzahl laufen. Die Regelung des Volumenstroms erfolgt über ein Drosselventil und einem EIN/AUS-Ventil. Bei dieser nicht selten anzutreffenden Konstellation ist jedoch mit einem sehr hohen Stromverbrauch zu rechnen. In unserem Kältetechnikhandbuch stellen wir Ihnen drei Alternativvorschläge zur energieeffizienten Gestaltung von Kühlsystemen vor, mit denen Sie Ihre Betriebskosten erheblich senken können.
Regelkonzepte für Kühlsysteme
Energiesparen steht bei Kälteanlagen häufig nicht an erster Stelle. Der Schwerpunkt liegt eher auf Kompaktheit und Zuverlässigkeit. Dennoch ist das Einsparpotenzial erheblich, wenn Sie auf das richtige Regelkonzept setzen. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Betriebskosten spürbar zu senken.
Weitere zugehörige Artikel und Fachbeiträge
Finden Sie zugehörige Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Pumpentechnologie.
Zugehörige Anwendungen
Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.
Zugehörige Produkte
Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.