Fachartikel
Membrandruckbehälter
Das Volumen von in Rohrleitungen eingeschlossenem Wasser ändert sich mit der Temperatur. Deshalb wird häufig ein Ausdehnungsgefäß installiert, um die Volumenzunahme auszugleichen. Das Ausdehnungsgefäß besteht in der Regel aus einem geschlossenen Behälter, in dem eine elastische Membran untergebracht ist, um das überschüssige Wasservolumen aufzunehmen, damit kein Überdruck entsteht.
Die mit Gas gefüllte Seite des Behälters enthält Stickstoff. Der Vorpressdruck muss mindestens dem statischen Druck zuzüglich 0,5 bar entsprechen. Wird kein Membrandruckbehälter installiert, können die Rohrleitungen durch einen zu hohen Druck brechen oder bersten.
Bei Druckerhöhungsanwendungen kann der Membrandruckbehälter sowohl auf der Druckseite als auch auf der Saugseite eingesetzt werden. Ein auf der Saugseite installierter Membrandruckbehälter dient dazu, schwankende Zulaufdrücke auszugleichen.
Druckhaltung bei geringen Volumenströmen: Auf der Druckseite werden Membrandruckbehälter häufig eingesetzt, um die Nachspeisung bei sehr geringer Wasserentnahme oder bei Leckagen zu ermöglichen, ohne dass die Pumpe anläuft. Dadurch werden die Anzahl der Einschaltungen und die Laufzeit der Druckerhöhungspumpen verringert. Auf diese Weise wird auch die Energieeffizienz der Druckerhöhungsanlage erhöht.
Vermeidung von Druckstößen: Weil die Membran elastisch ist, können plötzlich auftretende Druckschwankungen ausgeglichen werden, um so Druckstößen in den Rohrleitungen entgegenzuwirken.
Wann sind Membrandruckbehälter zu verwenden: Ist häufig mit einer nur geringen Wasserentnahme zu rechnen, sollte ein Membrandruckbehälter in Verbindung mit der Stoppfunktion der Druckerhöhungsanlage eingesetzt werden.
In Gebieten mit schwankendem Zulaufdruck werden häufig Membrandruckbehälter am Saugsammelrohr der Druckerhöhunganlage installiert, um schädliche Druckspitzen zu reduzieren.
Die Grundfos Druckerhöhungsanlagen der Baureihe Hydro MPC eignen sich ideal für den energieeffizienten und sicheren Betrieb in Verbindung mit einem Membrandruckbehälter für Anwendungen in gewerblich genutzten Gebäuden sowie für kleinere Druckerhöhungsanwendungen in Wohngebäuden.