Fachartikel
Konstantdruck
Bei der Konstantdruckregelung wird der Wasserdruck auf einen bestimmten Sollwert erhöht und auch bei schwankendem Vordruck und Wasserverbrauch konstant gehalten. Um dies zu erreichen, werden drehzahlgesteuerte Pumpen eingesetzt.
Durch einen konstanten Wasserdruck steigt der Komfort für den Endverbraucher. Weil der Wasserverbrauch jedoch über den Tag varriert, schwankt auch der Wasserdruck. Um das zu vermeiden, sind Druckerhöhungsanlagen mit einem Druckschalter oder Drucksensor ausgestattet, dessen Signal für die Konstantdruckregelung genutzt wird.
Die Konstantdruckregelung ist Bestandteil aller Grundfos Druckerhöhungsanlagen. Sie kann z. B. in Verbindung mit folgenden Installationsvarianten genutzt werden:
- Unmittelbarer Anschluss der Druckerhöhungsanlage: Bei dieser Variante wird die Druckerhöhungsanlage direkt an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen, um das gesamte Gebäude oder nur die oberen Gebäudeabschnitte mit Wasser zu versorgen.
- Zonenunterteilte Druckerhöhung: Bei dieser Anordnung bedienen mehrere Druckerhöhungsanlagen, die direkt oder über einen Vorlagebehälter an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen sind, ihre eigene Druckzone.
- Druckerhöhung mit Dachtank: Wasserversorgungssysteme mit Dachtank sind häufig mit einer Druckerhöhungsanlage ausgestattet, die die oberen Stockwerke versorgt, wo der Druck aufgrund der unzureichenden geometrischen Höhe zu niedrig ist.
- In Reihe geschaltete Druckerhöhungsanlagen mit Vorlagebehälter: Bei dieser Anordnung versorgt jede Druckerhöhungsanlage ihre eigene Druckzone. Dabei wird jede Druckerhöhungsanlage an einen eigenen Vorlagebehälter angeschlossen. Die einzelnen Druckerhöhungsanlagen befinden sich in dem Stockwerk, das sie versorgen.
- In Reihe geschaltete Druckerhöhungsanlagen ohne Vorlagebehälter: Bei dieser Anordnung werden die Druckerhöhungsanlagen in Reihe geschaltet und direkt an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen.
Die Grundfos Druckerhöhungsanlagen Hydro MPC, die mehrstufigen CRE-Pumpen und alle anderen Grundfos E-Pumpen ermöglichen eine Drehzahlsteuerung, um auch bei schwankendem Vordruck und Wasserverbauch einen konstanten Druck an den Entnahmestellen zu gewährleisten.