Fachartikel

Vorlagebehälter

Vorlagebehälter werden eingesetzt, wenn eine ununterbrochene Wasserversorgung über das Versorgungsnetz nicht gewährleistet ist. Auch bei in Reihe geschalteten Druckerhöhungsanlagen kommen Vorlagebehälter zum Einsatz. Der Vorlagebehälter verhindert zudem, dass Druckstöße, die durch das Ein- und Ausschalten der Pumpe entstehen, sich im Versorgungsnetz ausbreiten.

In einigen Ländern ist es nicht zulässig, Druckerhöhungsanlagen direkt an das Wasserversorgungsnetz anzuschließen. Damit soll verhindert werden, dass Wasser zurück in der Versorgungsnetz fließen kann. Auf diese Weise soll eine Kontaminierung des Wasserversorgungsnetzes vermieden werden. In diesen Ländern ist bei der Installation einer Druckerhöhungsanlage ein Vorlagebehälter vorgeschrieben.

In Hochhäusern können Vorlagebehälter helfen, das Wasserversorgungsnetz eines Gebäudes in mehrere überschaubare Druckzonen aufzuteilen. In diesem Fall versorgen die Vorlagebehälter sowohl die Entnahmestellen in der eigenen Druckerhöhungszone als auch in den darüberliegenden Zonen.

Vorlagebehälter bieten folgende Vorteile:

  • Geringere Anlagenbelastung, weil große Wassermengen in den Vorlagebehältern gespeichert werden
  • Geringerer Stromverbrauch der Druckerhöhungsanlage, weil die geodätische Höhe bei einer Zoneneinteilung geringer ist
  • Geringere Belastung des Stromnetzes, weil die Leistung der Druckerhöhungsanlage geringer ist
  • Notwasserversorgung bei Stromausfällen
  • Rohre mit niedriger Druckstufe verwendbar, weil der Druck in den Zonen aufgrund der geringeren geodätischen Höhe niedriger ist
  • Niedrigere Lebenszykluskosten

Vorlagebehälter haben jedoch folgende Nachteile:

  • Höhere Anschaffungskosten
  • Größerer Platzbedarf in den Technikräumen auf den Etagen
  • Reduzierung der vermietbaren oder nutzbaren Fläche
  • Höheres Risiko für das Wachstum von Mikrobakterien in Vorlagebehältern

Im Bereich der Wasserverteilung wird unter einem Vorlagebehälter ein druckloser, geschlossener Wassertank mit Verbindung zur Atmosphäre verstanden, der einen Rückfluss in das Wasserversorgungssystem verhindert.

Grundfos liefert Pumpen und Druckerhöhungsanlagen für den mittelbaren Anschluss über einen Vorlagebehälter, um eine zuverlässige Wasserversorgung in Gebäuden zu gewährleisten.