Mit Grundfos Utility Analytics die Betriebseffizienz und das Anlagenmanagement optimieren
Verstehen Sie, wie Grundfos Utility Analytics die Daten in Ihrem System aktiviert und sie einer Datenanalyse unterzieht. Die Software eröffnet eine Welt von Verbesserungen und Möglichkeiten, die die Fähigkeit eines Wasserversorgungsunternehmens zur ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE, VORAUSSCHAU und PLANUNG erheblich verbessern, wobei diese Module in einem Stadt-Überblick für die gesamte Wasser- und Abwassernetzinfrastruktur einfließen.
Schätzungsweise werden weniger als 1 Prozent der verfügbaren Daten effektiv genutzt. Das Aktivieren und Analysieren der Daten aus Ihrem Wasser- und Abwassernetz bietet Ihnen eine ganzheitliche Übersicht über Ihre gesamte Netzinfrastruktur.
In diesem Modul erfahren Sie, wie Ihnen die Software Grundfos Utility Analytics dabei hilft, dies zu erreichen.
Unsere webbasierte Softwarelösung stellt Ihnen wertvolle Informationen und Analysen bereit. Dafür nutzt sie Ihre GIS-Daten, SCADA-Daten, Rechnungsdaten, Arbeitsauftragsdaten, sowie andere nützliche Netzdaten und erstellt eine gemeinsame Datenlandschaft, die fortlaufend aktualisiert wird.
Die Daten werden analysiert und kombiniert, um Erkenntnisse, komplexe Leistungskennzahlen und überprüfbare Berichte zu erhalten. So können Sie Maßnahmen ergreifen, um die Netzeffizienz zu steigern und erforderliche Investitionen zu ermitteln, mithilfe derer Sie bestimmte vordefinierte Messgrößen fördern können. Die Softwarelösung ist nicht-intrusiv und cloudbasiert – das bedeutet, dass weder eine Installation noch eine Systemintegration erforderlich ist. Die Daten fließen ausschließlich in eine Richtung und Sie behalten zu jeder Zeit die volle Kontrolle über Ihre Daten. Das bildet die Grundlage für Analysen mit höchster Datensicherheit. Durch das Implementieren der webbasierten Software Grundfos Utility Analytics eröffnen sich Ihnen Optimierungschancen sowie Möglichkeiten, die die Fähigkeit Ihres Ver- bzw. Entsorgungsunternehmens in Bezug auf das Überwachen, Prognostizieren, Diagnostizieren und Planen stärken. All das fließt in eine Stadtübersicht ein.
Sehen wir uns diese vier Module etwas näher an:
Das ÜBERWACHUNGS-Modul steigert Ihre Betriebseffizienz in Echtzeit. Sie hören Ihr Netz praktisch ab und können in Echtzeit auf Wasserverluste und andere Ereignisse reagieren. Das Überwachungsmodul verknüpft das ganze Jahr über rund um die Uhr Netzwartungsmaßnahmen miteinander und stellt so sicher, dass Sie ein vollständiges Bild Ihres Systems und des Verbraucherverhaltens haben. Darüber hinaus können Sie Wasserverluste und andere wichtige Kennzahlen in Ihren Verteilungszonen quantifizieren, um Priorisierungen anzustellen.
Das PROGNOSE-Modul bietet Ihnen Erkenntnisse über Ihr System. Für eine gute Planung benötigen Sie präzise Prognosen. Und eine gute Planung ist erforderlich, um Ereignissen wie Leckagen und Rohrbrüchen immer einen Schritt voraus zu sein. Mit dem Prognosemodul halten Sie Ihre Wasserverluste unter Kontrolle und reduzieren das Risiko einer fehlenden Versorgung Das
DIAGNOSE-Modul fördert das Verstehen, um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können. Während Ihnen das Überwachungsmodul einen Echtzeit-Überblick bietet und Sie mit dem Prognosemodul proaktiv agieren und planen können, stellt Ihnen das Diagnosemodul alle wichtigen Informationen bereit, damit Sie die Netzleistung sowie die Wasserqualität optimieren und den Energieverbrauch senken können.
Das PLANUNGS-Modul hilft Ihnen beim Priorisieren und Planen Ihrer Zeit, Ihrer Räume und Ihrer Investitionen. Das Planungsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, kurz- und langfristige Priorisierungen zu optimieren und dadurch das Gesamtgeschäft des Ver-/Entsorgungsunternehmens zu verbessern. Strategische Entscheidungen und Investitionsplanungen basieren dann auf soliden Berechnungen, Vergleichen, Prognosen und Diagnosen.
Jedes dieser Module umfasst einige Tools, mit denen Sie Ihr Anlagenmanagement verbessern können. Sehen wir uns nun einmal das Beispiel einer Leckagediagnose an und untersuchen, wie das Softwaretool Grundfos Utility Analytics eingesetzt werden kann.
Hohe Wasserverluste wirken sich negativ auf die Finanzen, die Umweltbilanz und den Ruf eines Wasserwirtschaftsunternehmens aus. Doch es ist nicht leicht, die richtigen Maßnahmen zu treffen, um Wasserverluste zu reduzieren.
Sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen es auf die langfristige Rentabilität Ihres Ver-/Entsorgungsunternehmens hätte, wenn Sie Zone für Zone kontinuierlich Wasserverluste ablesen und darauf reagieren könnten, um Leckageverluste zu mindern und Rohrwartungsarbeiten zu steigern.
Wasserbilanz ist ein Tool aus dem Diagnosemodul. Es handelt sich dabei um einen bibliotheksbasierten, IWA-konformen Wasseraudit-Standardrahmen für strenge, automatisierte Diagnosen, die Verringerung von Wasserverlusten und das Anlagenmanagement.
Es bietet eine Aufschlüsselung der zonenbasierten Wasserbilanz mit tatsächlichen Verlusten, berechtigtem abgerechneten Verbrauch, offensichtlichen Verlusten, unberechtigtem Verbrauch und Wasserverlusten. Dabei ist jeder Zeitrahmen möglich, der mit Ihren Daten kompatibel ist.
Die Wasserbilanz-Analysen zeigen schnell, welche Zonen höhere Wasserverluste aufweisen. Dazu wird eine leicht verständliche Aufschlüsselung verschiedener Aspekte verwendet: Rohrlecks, nicht abgerechneter Verbrauch und Fehler bei den Verbrauchszählern. Besonders hilfreich ist dies beim Priorisieren verschiedener Maßnahmen und Investitionen wie Reparaturen und Austauscharbeiten.
Die Software Grundfos Utility Analytics bietet Vorteile auf strategischer, taktischer und betriebliche Ebene Ihres Wasserunternehmens – sowohl für die Menschen, das Netz als auch die Zonen.
Sehen wir uns an, wie die Daten aus den zuvor beschriebenen Modulen zu einer Stadtübersicht kombiniert werden: Mit der STADTÜBERSICHT können alle das große Ganze erkennen und verstehen. Auch nicht fachkundige Benutzer können die wichtigsten KPIs und Kennzahlen des Wasserversorgers visualisieren und verstehen.
Datenmengen und Analyseergebnisse aus allen vier Modulen werden in 3-D-Karten dargestellt, um auf einzelne Zonen bezogene KPIs und Messgrößen, Leistung und die physische Infrastruktur einzelner Rohre des Netzes sowie Verbrauchsverhalten basierend auf Informationen über Demografie und Gebäudeinfrastruktur anzuzeigen.
Innerhalb dieser Module stehen viele Tools bereit, die Ihnen dabei helfen, von diesen Vorteilen zu profitieren. Um zu erfahren, welche Möglichkeiten sich bieten, wenn die in Ihrem Netz vorhandenen Daten effektiv genutzt werden, wenden Sie sich an Grundfos. Die Software Grundfos Utility Analytics kann mit denselben Modulen und Tools auch für Abwassernetze genutzt werden.
Fassen wir die Inhalte aus diesem Modul noch einmal zusammen:
Wir haben die Daten in Ihrem System aktiviert und dargestellt, damit Sie den Mehrwert eines optimierten Betriebs erkennen können.
Wir haben gezeigt, wie Sie Schlussfolgerungen auf Grundlage der Daten ziehen und für Analysen auf detaillierte Daten zugreifen können.
Sie haben erfahren, wie Sie auf Grundlage von Datenanalysen überwachen, Prognosen erstellen, diagnostizieren und planen können.
Sie haben gelernt, wie dies Ihre Betriebseffizienz in Echtzeit verbessern kann, wie es Ihnen dabei hilft, aus Ihrer Anlage zu lernen und auf Ihre Daten zu reagieren und Ihre Zeit und Ihre Investitionen zu planen, z. B. um Leckagen zu reduzieren, das Wassermanagement zu optimieren und die Effizienz des Rohrnetzes zu steigern.
Wir haben gezeigt, wie alle die Versorgerleistung und die KPIs visualisieren und verstehen können.