Vorteile von COMFORT-Pumpen für Hausbesitzer
Entdecken Sie die Vorteile von Warmwasser-Zirkulationssystemen und lernen Sie die Funktionen der COMFORT-Baureihe für einen effizienten Betrieb in diesen Anlagen kennen.
Wenn unmittelbar nach dem Öffnen eines Wasserhahns warmes Trinkwasser fließt, ist in Ihrem Haus eine Warmwasserzirkulation installiert. Sehen wir uns das genauer an.
In einer Warmwasser-Zirkulationsanlage sorgt eine spezielle Pumpe dafür, dass warmes Wasser über eine Rücklaufleitung zwischen den Rohrleitungen und dem Warmwasserbereiter zirkuliert. Damit wird bei geschlossenen Wasserhähnen die Wassertemperatur aufrechterhalten.
In einem Haus ohne Warmwasserzirkulation kühlt frisch erwärmtes Wasser mit der Zeit ab, wenn längere Zeit kein Wasser entnommen wird. Der nächste Bewohner, der warmes Wasser benötigt, muss warten, bis das abgekühlte Wasser abgeflossen ist, bevor wieder neues, frisch erwärmtes Wasser nachläuft. In einem Einfamilienhaus muss man in der Regel bis zu zwei Minuten auf warmes Wasser warten. Dadurch werden jährlich bis zu 37.850 Liter verschwendet. In der Leitung stehendes warmes Wasser wirft auch Hygienefragen auf. Bekanntermaßen gedeihen Legionellen- bakterien unter solchen Bedingungen besonders gut. Die regelmäßige Zirkulation von heißem Wasser ist ein probates Mittel, um dies zu verhindern.
Aus diesem Grund haben viele Länder Vorschriften zum Einbau von Warmwasser-Zirkulationsanlagen in Gebäuden erlassen, um dieses Problem zu beheben. Für eine gut funktionierende Warmwasser- zirkulation braucht es die richtige Pumpe. Die von Grundfos entwickelten COMFORT- Pumpen bieten alle Merkmale für eine sichere, zuverlässige und energieeffiziente Zirkulation und sind für Trinkwasser zugelassen. Die mit Wasser in Berührung kommenden Teile bestehen aus korrosionsbeständigen Werkstoffen wie Messing und Edelstahl, um das Trinkwasser vor chemischen Reaktionen zu schützen. Dank des Permanentmagnetmotors und des einzigartigen Rotordesigns ohne Welle arbeiten die Pumpen äußerst geräuscharm. Das Design ist auch ausschlaggebend dafür, dass die Pumpe für Wasser aller Härtegrade geeignet ist. Die Hydraulikleistung der COMFORT-Pumpen ist auf Wohnhäuser ausgerichtet, sodass bei einer Leistungsaufnahme von max. 7 W jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht.
Um den Strom- wie auch den Wärmeenergieverbrauch des Warmwasserbereiters zu minimieren, optimieren die COMFORT-Pumpen mit vier intelligenten Regelarten die Betriebsdauer ohne Kompromisse beim Komfort der Bewohner.
Die COMFORT-Pumpe kann im Dauerbetrieb rund um die Uhr laufen, aber dadurch würde der Warmwasserbereiter die maximale Menge an Energie verbrauchen, um zu jeder Zeit die höchste Temperatur im Kreislauf aufrechtzuerhalten. Die Temperaturregelung der COMFORT T verringert die Energieverluste, indem die Zirkulation nur eingeschaltet wird, wenn die Wassertemperatur im Kreislauf unter einen bestimmten Wert fällt. So wird der Energieverbrauch um etwa 25 % verringert. Die Regelungsart der COMFORT TU, bei der eine Zeitschaltuhr mit einer Temperaturregelung kombiniert wird, senkt die Wärmeenergieverluste noch weiter, indem die Warmwasserzirkulation in Zeiten, in denen kein Warmwasser gebraucht wird, also z.B. nachts oder wenn die Hausbewohner bei der Arbeit sind, ausgeschaltet wird.
Am meisten Wärmeenergie wird mit der AUTOADAPT-Regelungsart der COMFORT TA gespart. Die Pumpe erkennt schnell das Verbrauchs- verhalten im Tagesverlauf und unterscheidet zwischen Verbrauchszeiten morgens und abends und Zeiten der Inaktivität, wie z. B. Urlaubszeiten. Im Durchschnitt kann sie Wärmeverluste verglichen mit konstanter Zirkulation um rund 67 % senken.
Fassen wir die Vorteile der COMFORT Warmwasser-Zirkulationspumpen kurz zusammen:
Zeitersparnis von bis zu zwei Minuten beim Warten auf warmes Wasser
Reduzierung der Wasserverschwendung um bis zu 37.850 Liter jährlich
und verhindert Rost- und Legionellenbildung im Wasser bei gleichzeitiger Minimierung des Energieverbrauchs