Die Regelungsarten der COMFORT-Pumpen

Lernen Sie die Regelungsarten der COMFORT Warmwasser-Zirkulationspumpen kennen.

In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Regelungsarten der COMFORT Warmwasser- Zirkulationspumpen.

Die COMFORT-Baureihe umfasst vier Pumpentypen, von denen jeder über eigene Regelungsarten verfügt. Alle COMFORT-Pumpen sind sofort einsatzbereit, da die erforderlichen Regler und Sensoren bereits integriert sind.

Mit den Regelungsarten sollen Strom- und Wärmeenergieverbrauch ohne Kompromisse beim Komfort der Hausbewohner gesenkt werden. Und so funktionieren die Regelungsarten:

DAUERBETRIEB 24/7
Diese Regelungsart ist ideal, wenn die Warmwasserzirkulation jeden Tag rund um die Uhr laufen soll oder wenn die Pumpe mit einer externen Steuereinheit verbunden ist. Bei entsprechender Stromversorgung arbeitet die Pumpe ununterbrochen. 

Bei der automatischen Temperaturregelung wird die Pumpe eingeschaltet, sobald die Wassertemperatur unter einen bestimmten Wert fällt. Wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht, schaltet sich die Pumpe aus. Dadurch wird sichergestellt, dass der Warmwasserbereiter nicht zu viel Energie verbraucht und an den Entnahmestellen warmes Wasser bereitgestellt wird. Dies erfolgt automatisch und erfordert keine manuelle Einstellung. 

Die Temperaturregelung kann mit der Zeitschaltuhr des Modells COMFORT TU kombiniert werden. Mit der Zeitschaltuhr können die Nutzer die Betriebszeiten über eine benutzerfreundliche Schnittstelle an der Vorderseite mühelos einstellen. Wenn die Bewohner bei der Arbeit sind, ist die Warmwasser-Zirkulationspumpe deaktiviert, sodass die Wärmequelle keine Energie verbraucht. Die Pumpe lässt sich so voreinstellen, dass sie sich kurz vor der Rückkehr des ersten Bewohners einschaltet, sodass warmes Wasser verfügbar ist.

Bei der innovativen AUTOADAPT-Regelungsart gibt es einen externen Sensor an der Vorlaufleitung, mit dem der Warmwasserverbrauch schnell erfasst wird. 

Dadurch kann die Pumpe das Verbrauchsverhalten im Tagesverlauf schnell erkennen. Sie unterscheidet zwischen Verbrauchszeiten morgens, abends, an Werktagen, Wochenenden und Zeiten der Inaktivität, wie z. B. Urlaubszeiten. Anhand dieser Daten läuft die Pumpe zu den prognostizierten Zeitenund stellt sicher, dass warmes Wasser nur in Bedarfszeiten zur Verfügung steht. Wenn 24 Stunden keinerlei Warmwasser verbraucht wurde, wechselt die Pumpe automatisch in den Urlaubsmodus und nimmt den Betrieb wieder auf, sobald Warmwasserbedarf erkannt wird. 

Ausführlichere Erläuterungen zu den Regelungsarten finden Sie in der Dokumentation. Auf diese können Sie einfach zugreifen, indem Sie den QR-Code direkt auf der Vorderseite der Pumpe oder auf der Verpackung scannen. Jetzt kennen Sie die Regelungsarten der COMFORT Warmwasser-Zirkulationspumpen.

Kursübersicht

Module
Module: 5
Dauer
Dauer: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel