COMFORT TU – Einstellung

Erfahren Sie, wie die Regelung mit Zeitschaltuhr und Temperatur bei COMFORT TU-Pumpen funktioniert.

In diesem Video erfahren Sie, wie die Zeitschaltuhr und Temperaturregelung bei den COMFORT TU-Pumpen funktionieren und eingerichtet werden können. Alle für den Betrieb mit diesen Regelungs- arten nötigen Teile werden mitgeliefert, Sie brauchen also keine externen Komponenten mehr.

Beginnen wir mit der Zeitschaltuhr der COMFORT TU-Pumpen. Damit können die Nutzer die Betriebszeiten über eine benutzerfreundliche Schnittstelle an der Vorderseite mühelos einstellen. Wenn die Bewohner bei der Arbeit sind, ist die Warmwasser-Zirkulationspumpe deaktiviert, sodass die Wärmequelle keine unnötige Energie verbraucht. Die Pumpe lässt sich so voreinstellen, dass sie sich einschaltet und warmes zur Verfügung steht, kurz bevor der erste Bewohner von der Arbeit nach Hause kommt.

Sehen wir uns nun die Regelungsarten an. Mit jedem Drücken der Pfeiltaste auf dem Bedienfeld der Pumpe können Sie zyklisch durch die drei Regelungsarten der Pumpe schalten, nämlich: Einstellmodus, Zeitschaltuhrregelung, Zeitschaltuhr und Temperaturregelung kombiniert.

Zum Aktivieren des Einstellmodus drücken Sie die Pfeiltaste, bis das Zahnradsymbol grün leuchtet. Zur Programmierung der Zeitschaltuhr müssen Sie zunächst die Uhrzeit einstellen. Drücken Sie die Einstelltaste auf der Schnittstelle der Pumpe, um die orangefarbene Anzeige auf die aktuelle Uhrzeit zu stellen. Wenn Sie die Einstelltaste gedrückt halten, bewegt sich die Anzeige schneller. 

Wenn die richtige Uhrzeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste OK. Nun können Sie die Zeitfenster festlegen, in denen die Pumpe laufen sollte. Zum Ändern der werksseitigen Einstellungen verschieben Sie die blinkende Betriebszeitanzeige durch Drücken der Einstelltaste. Auch hier bewegt sich die Anzeige schneller, wenn Sie die Einstelltaste gedrückt halten. 

Wenn sich die Anzeige an einem leuchtenden Zeitfenster befindet, deaktivieren Sie es mit der Taste OK. Das heißt, die Pumpe läuft im ausgewählten Zeitfenster nicht mehr. Zum Aktivieren eines Zeitfensters wählen Sie es aus und drücken die Taste OK. Gehen Sie wiederholt so vor, um alle gewünschten Zeitfenster einzustellen. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, bestätigen Sie den Zeitplan mit der Pfeiltaste. Die Pumpe arbeitet jetzt mit Zeitschaltuhrregelung. Dieser kann auch mit der Temperaturregelung kombiniert werden. Wenn in den für die Pumpe aktivierten Zeitfenstern die Temperaturregelung gilt, schaltet sie sich ein, wenn die Wassertem- peratur unter einen bestimmten Wert fällt. Wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht, schaltet sich die Pumpe aus. 

Zum Aktivieren der Temperaturregelung drücken Sie die Pfeiltaste so oft, bis das Thermometersymbol grün aufleuchtet. Wenn die Temperaturregelung erst einmal aktiviert ist, funktioniert sie automatisch ohne zusätzliche manuelle Konfiguration.

Wenn Sie die Pumpe auf die werksseitigen Einstellungen zurücksetzen möchten, halten Sie die Pfeiltaste fünf Sekunden lang gedrückt. Jetzt wissen Sie, wie Zeitschaltuhr und Temperaturregelung der COMFORT TU-Pumpen verwendet werden.

Kursübersicht

Module
Module: 5
Dauer
Dauer: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel