COMFORT – Installation der Mechanik
Erfahren Sie, wie man COMFORT-Pumpen in Warmwasser-Zirkulationsanlagen in Wohngebäuden installiert.
In diesem Video erfahren Sie, wie man COMFORT-Pumpen in Warmwasser-Zirkulationsanlagen in Wohngebäuden installiert. Lesen Sie vor dem Installieren der Pumpe die Installationsanleitung unbedingt sorgfältig durch. Diese können Sie über den QR-Code am Bedienfeld der Pumpe aufrufen. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Anlage über ein Rückschlag- und ein Absperrventil verfügt. Bei verzweigten Systemen ist darauf zu achten, dass sie mit Strangregulierventilen ausgestattet und hydraulisch abgeglichen sind. Beachten Sie bei der Wahl des Einbauortes für die Pumpen, dass die COMFORT-Pumpen mit Temperaturregelung mindestens 50 cm vom Heizkessel entfernt an der Rücklaufleitung montiert werden müssen.
Bei Pumpenvarianten mit AUTOADAPT mit externen Temperatursensoren sind Sensor und Sensorkabel am Schaltkastendeckel angebracht. Ziehen Sie auf keinen Fall am Sensorkabel. Andernfalls kann es zu Schäden kommen. Wickeln Sie das Sensorkabel vorsichtig auf die gewünschte Länge ab, indem Sie den Schaltkasten gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bringen Sie den Sensor an einem sauberen, geraden Teil der Versorgungsleitung an, aber nicht an T-Verbindungen oder Isolierungen.
Der optimale Abstand zwischen Heizkessel und Sensor beträgt bei Rohren aus Verbundwerkstoff 20 cm und bei Metallrohren 50 cm. Bei Pumpenvarianten mit AUTOADAPT empfiehlt es sich, die Temperatur des Warmwasserbereiters auf mehr als 48 Grad Celsius einzustellen. Das Gehäuse von COMFORT-Pumpen ist in drei Größen erhältlich, deren Verfügbarkeit vom jeweiligen Land abhängt. Die beiden größeren Gehäuse sind mit Absperr- und mit Rückschlagventil versehen.
Wenn das System unter Druck steht, stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie die Pumpe installieren, isoliert ist. Vorsicht vor dem heißen Wasser in der Pumpe. Der Pfeil auf dem Gehäuse gibt die Richtung an, in der das Wasser durch die Pumpe fließt. Wenn im Lieferumfang der Pumpe separate Ventile enthalten sind, schrauben Sie das Absperrventil unbedingt vor der Pumpe und das Rückschlagventil hinter der Pumpe ein. Montieren Sie die mit der Pumpe gelieferten Dichtungen, wenn Sie die Pumpe in die Rohrleitung einbauen. Ziehen Sie die Verschraubungen fest und bringen Sie zur Verringerung des Wärmeverlusts die Dämmschalen auf das Pumpengehäuse an.
COMFORT-Pumpen können vertikal, horizontal und mit dem Pumpenkopf nach unten weisend montiert werden. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass das Kabel nach der Installation nach unten zeigt. Sie können die Pumpe nicht mit dem Pumpenkopf nach oben montieren.
Wenn Sie das Bedienfeld der Pumpe drehen müssen, lösen Sie die Überwurfmutter und drehen den Pumpenkopf in die gewünschte Position. Ziehen Sie dann die Mutter wieder fest an. Wenn Sie eine alte Pumpe ersetzen, müssen Sie unter Umständen lediglich den Pumpenkopf austauschen. Das Laufrad passt auf das Messinggehäuse vieler anderer Pumpenmarken. Wenn in das System kein Entlüftungsventil eingebaut ist, müssen Sie es möglicherweise über das Pumpengehäuse spülen. Damit die Anlage richtig funktioniert, darf sich keine Luft mehr darin befinden. Um die Pumpe von der Anlage zu trennen, schließen Sie das Absperrventil und nehmen dann den Pumpenkopf ab. Grundfos bietet Entlüftungsflansche als optionales Zubehör an. Schrauben Sie den Entlüftungsflansch auf das Pumpengehäuse und montieren Sie einen Schlauch auf den Flansch. Öffnen Sie dann das Absperrventil vor der Pumpe und lassen Sie so viel Wasser ab, bis sich keine Luft mehr in den Rohren befindet. Danach schließen Sie das Ventil wieder, entfernen den Flansch und bringen den Pumpenkopf wieder an.
Zum Schluss schließen Sie die COMFORT-Pumpe an die Stromversorgung an. Beachten Sie, dass ein Kabel und Stecker bei allen Modellen mitgeliefert werden. Nur in Großbritannien muss das Kabel separat erworben werden. Der mitgelieferte Stecker lässt sich dann in wenigen Schritten an das Kabel anschließen.
Schalten Sie die Pumpe ein und lassen Sie verbleibende Luft ab. Schalten Sie dazu die Pumpe mehrere Male ein und aus. Alternativ können Sie auch die am weitesten von der Pumpe entfernte Warmwasserentnahmestelle fünf- bis sechsmal öffnen und schließen, bis an der Pumpe keine Geräusche mehr zu hören sind. Jetzt wissen Sie, wie die COMFORT-Pumpe installiert wird.