Funktionen und Vorteile der LC-Niveausteuerung

Erhalten Sie einen Einblick in die vielen Funktionen der LC-Niveausteuerungen sowie in die Vorteile, die diese Funktionen Ihnen als Kunden bieten.

Die LC-Niveausteuerung bietet verschiedene intelligente Funktionen, die die Erwartungen an eine Steuerung für Pumpstationen bei weitem übertreffen.

Sie kann mit anderen Komponenten in einer Pumpstation kommunizieren, ist mit Modbus und BACnet kompatibel und kann in die Grundfos iSolutions Cloud
integriert werden. Dank dieser neuen Fähigkeit weisen die LC-Niveausteuerungen zahlreiche Kommunikationsfunktionen auf, die in den bisherigen LC-Niveausteuerungen von Grundfos nicht zur Verfügung standen.

In diesem Modul beschäftigen wir uns mit einer Auswahl dieser Funktionen und zeigen Ihnen, wie Sie von ihnen profitieren können.

Lassen Sie uns anfangen.


Wir beginnen mit einer der Hauptfunktionen der LC-Niveausteuerung:

Den konfigurierbaren Ein- und Ausgängen.
Die LC-Niveausteuerung ist mit mehreren freien Eingängen und Ausgängen für zusätzliche Sensoren ausgestattet.

Und da mehrere von ihnen konfigurierbar sind, handelt es sich um eineinzigartiges Produkt, das in sämtlichen Anwendungen äußerst flexibel eingesetzt werden kann.

Die konfigurierbaren Ein-/Ausgänge – oder CIO – passen zu fast jeder Signalart und können beispielsweise als Digitaleingang-/ausgang, Analogeingang oder Pt100/1000-Eingang genutzt werden. Wie wir bereits im vorherigen Modul erwähnt haben,lassen sich die CIO-Anschlüsse leicht mithilfe von Grundfos GO konfigurieren.

Diese einzigartige Eigenschaft macht die LC-Steuerung zu einer äußerst flexiblen Lösung, die für sämtliche Anwendungen geeignet ist.

Als Nächstes sehen wir uns die Blockierschutzfunktion an.
Stellen Sie sich einen Abwasserschacht in einem Gebiet mit Strandhäusern vor.

In diesen Gebieten ist im Winter nur wenig los, wodurch nur sehr wenig Wasser
durch den Abwasserschacht läuft. In einem solchen Szenario verdampft
ein Teil des Wassers im Abwasserschacht, während ein anderer Teil
vollständig bewegungslos ist. Dadurch kann sich Kalk bilden, der die Pumpe blockiert, wobei dies von der Qualität des Wassers abhängt.

Wenn die Pumpe also wieder anlaufen soll, ist das wegen der Blockierung nicht möglich. Dank dem Blockierschutz der LC-Niveausteuerung kann dieses Problem jedoch vermieden werden.

Die Blockierschutzfunktion stellt sicher, dass die Pumpe selbst in der Nebensaison gemäß einem festgelegten Zeitintervall eingeschaltet wird und wenige Sekunden lang läuft.

Auf diese Weise können Sie Blockierungen verhindern und unnötige Wartungsarbeiten vermeiden, wenn die Hochsaison erneut beginnt.

Wie viele andere Funktionen können Sie den Blockierschutz in Grundfos GO einstellen.

Darüber hinaus gibt es eine intelligente Sicherheitsfunktion.
Da Sicherheit höchste Priorität hat, ist die LC-Steuerung durch eine PIN geschützt, die Ihre Anlage vor unbefugtem Zugriff bewahrt. Das Display kann auf zwei Weisen verriegelt werden. Sie können entweder die Einstellungen oder die Einstellungen und den Betrieb sperren. Sie können auch das Einstellungsmenü in Grundfos GO sperren, sodass zum Verändern der Einstellungen
ein Code eingegeben werden muss.
Diese Funktion sorgt für einen sorgenfreien Betrieb, wenn Sie die Niveausteuerung einsetzen. Die LC-Steuerungen bieten zahlreiche Funktionen, die den digitalen Wandel widerspiegeln, den die Branche derzeit durchläuft.
Funktionen wie Verlaufsdaten, Alarme und Warnmeldungen, die sofort verfügbar sind, gestalten die Fehlersuche und -behebung wesentlich einfacher und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Betriebskosten reduzieren zu können.

Sehen wir uns das genauer an.
 Dank ihrem Protokoll mit Verlaufsdaten kann die LC-Steuerung Ihnen dabei helfen, den effizientesten Betrieb Ihrer Pumpstation sicherzustellen. Sie können für die Pumpen z. B. auf Grundlage des Motorstroms oder der Anzahl an Ein-/Ausschaltungen Trendkurven erstellen, um zu erkennen, ob Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Zahlreiche Daten sind verfügbar, darunter die gesamte Betriebszeit, die Laufzeit und der Energieverbrauch Ihrer Pumpenanlage.

Sie können jedoch auch detaillierte Informationen zu jeder Pumpe erhalten, wie ihre gesamten Betriebsstunden, letzte Laufzeit, Betriebsstunden
in den letzten 24 Stunden, durchschnittliche Anzahl an Einschaltungen pro Stunde und vieles mehr.

Die LC-Niveausteuerungen bieten auch ein intelligentes Alarm- und
Warnmeldungsprotokoll. Die Steuerung speichert
detailliert Informationen über die letzten 20 Alarme und Warnmeldungen:

Zeitpunkt des Auftretens, Dauer des Auftretens, Art der Behebung und vieles mehr. Sie können auf dieses Protokoll per Fernzugriff über das SCADA-System oder die Grundfos iSolutions Cloud zugreifen, was erneut zeigt, wie wichtig die
Verbindungsoptionen der LC-Niveausteuerung sind.

Sie können mit Grundfos GO zudem Ihre Protokolle in Ihrer bevorzugten Sprache anzeigen lassen, wodurch eine leichte Fehlersuche und
-behebung in der Pumpstation möglich ist.

Das waren die Hauptfunktionen der LC-Niveausteuerungen. Wenn Sie mehr über diese neue Baureihe der Niveausteuerung erfahren möchten, laden Sie bitte unsere Broschüre herunter.

Kursübersicht

Module
Module: 3
Dauer
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel