Eine Einführung in die LC-Niveausteuerung
Lernen Sie die grundlegenden Eigenschaften der Niveausteuerungen unserer LC-Baureihe kennen und erfahren Sie, wozu und in welchen Anwendungen sie eingesetzt werden können.
Das Entleeren von Schächten in Abwasseranwendungen und das Befüllen von Behältern in Anwendungen der Wasserversorgung kann kompliziert sein.
Dank den LC-Niveausteuerungen von Grundfos bereiten diese Prozesse jedoch keine Kopfschmerzen mehr.
In diesem Modul erhalten Sie eine grundlegende Einführung in die LC-Baureihe, Informationen zu geeigneten Anwendungen und einen Überblick über die verschiedenen Ausführungen. Lassen Sie uns zuerst einen kurzen Blick auf die Gründe für die Entwicklung der LC-Baureihe werfen.
Kunden in der Abwasser-und Wasserversorgungsbranche suchen typischerweise nach Anlagen, die benutzerfreundlich,kostengünstig und in der Lage sind, mit einem Überwachungssystem zu kommunizieren. Bisher konnten sich nur unsere fortschrittlichsten Steuerungen wie Dedicated Controls mit SCADA-Systemen verbinden. Es gab also keine Möglichkeit, kleinere Anlagen zu überwachen und zu regeln. Die neuen LC-Niveausteuerungen schließen jetzt jedoch diese Funktionslücke.
Die LC-Niveausteuerungen wurden entwickelt, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Wir werfen in Modul 3 einen genaueren Blick auf die Funktionen. Im Moment konzentrieren wir uns erst einmal auf das Konzept der LC-Steuerungen.
Mit der LC-Baureihe hat Grundfos mehrere Niveausteuerungen für Anlagen mit einer oder zwei Pumpen entwickelt, die ideal für Entleerungs- und Befüllanwendungen geeignet sind. Dazu gehören auch kleine Abwasseranlagen, Anlagen für Gewerbegebäude und Bewässerungsanlagen. Sie unterstützen sowohl den herkömmlichen Betrieb mit Schwimmerschalter als auch den mit analogen Niveausensoren. Dank ihren vordefinierten Einstellungen für die verschiedenen Anwendungstypen bieten sie eine schnelle und einfache Einschaltung. Die Benutzeroberfläche der Steuerung zeigt Ihnen die Füllstände an und ermöglicht es Ihnen, die Pumpen manuell zu steuern. Sie unterstützt darüber hinaus auch Grundfos GO.
Die Benutzeroberfläche und Grundfos GO werden wir uns im nächsten Modul genauer ansehen. Die Niveausteuerungen sind für zwei verschiede Betriebsmodi ausgelegt:
Entleerungs- und Befüllmodus.
Im Entleerungsmodus schaltet die Steuerung alle Pumpen ein, um einen vollen Behälter oder Schacht zu entleeren. Der Vorgang wird in der Regel für kleine Abwasserschächte oder zum Abpumpen von Wasser aus z. B. Kellern genutzt.
Der Befüllmodus funktioniert genau umgekehrt:
Die Pumpen laufen, um den Behälter oder Schacht zu befüllen. Der Befüllmodus kommt in Behälteranwendungen zum Einsatz, in denen Wasser aus einem Fluss oder See in ein Becken oder einen Behälter gepumpt wird. Dort wird das Wasser für die Bewässerung genutzt und z. B. auf Golfplätze transportiert.
Die LC-Niveausteuerungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Die LC 231 ist eine kompakte Komplettlösung mit zertifiziertem Motorschutz und die LC 241 ist eine Lösung für den Schaltschrankeinbau, die verschiedene Module und Anpassungsmöglichkeiten bietet.
Beide Lösungen können entweder eine oder zwei Pumpen steuern:
Die LC 231 ermöglicht einen Direktanlauf mit bis zu 12 A und die LC 241 mit bis zu 23 A, wodurch sie die perfekte Wahl für größere Pumpen darstellt. Beide Ausführungen weisen die wichtigsten Funktionen auf, unterscheiden sich jedoch auch etwas.
Die LC 241 ist beispielsweise anpassbar. Sie können einen externen Summer oder einen zusätzlichen E/A hinzufügen.
Hiermit endet unsere Einführung in die LC-Niveausteuerungen.
Weitere Informationen dazu, was jede Steuerung bietet, finden Sie auf unserer Website.