So verwenden Sie die Grundfos GO App für Pumpenaustausch und -upgrade
Entdecken Sie die neuen Funktionen der Grundfos GO App und ihre Vorteile, die den Austausch oder die Aufrüstung von Pumpen erleichtern.
Mit der Grundfos GO App ist es jetzt noch einfacher, passende Austausch-Umwälzpumpen für in Kessel integrierte Pumpen sowie Einzelpumpen von Grundfos und von verschiedenen anderen Herstellern zu finden. Die App hilft Ihnen bei der Suche nach passenden Austauschpumpen für Tausende Umwälzpumpen von Grundfos und vielen anderen Herstellern.
Dieses Modul enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der App und zeigt, wie einfach und intuitiv sie sich bedienen lässt. So gewinnen Sie einen Einblick in die App und ihre wichtigsten Vorteile. Erkunden wir zunächst, wie die Grundfos GO App Sie bei Ihren Aufgaben unterstützen kann.
Nehmen Sie einmal an, eine Heizungsanlage ist ausgefallen. Eine neue Pumpe ist erforderlich und Sie sind unsicher, welches Austauschmodell geeignet ist. Sie überlegen, das Original-Ersatzteil beim Großhändler zu besorgen, der es wiederum beim Hersteller des Heizkessels bestellen muss, weil er es wegen der großen Pumpenauswahl nicht auf Lager hat. Das ist ein langwieriger Prozess, der mehrere Tage dauern kann, in denen der Hausbesitzer ohne Heizung dasteht, bis die Austauschpumpe eintrifft.
Da fällt Ihnen ein, dass die Grundfos GO App auf Ihrem Smartphone installiert ist. Sie öffnen die App, und nach ein paar einfachen Swipes und Klicks erhalten Sie umgehend eine Empfehlung für eine Standardpumpe, die Ihr Großhändler vorrätig hat. Sie sparen sich das lange Warten auf die passende Austauschpumpe – und damit enorm viel Zeit! Mit der Grundfos GO App erhalten Sie im Handumdrehen eine Empfehlung für eine ideale Austauschpumpe von Grundfos.
Schauen wir uns die App einmal genauer an. Laden Sie die App zuerst auf Ihr Smartphone herunter. Sie steht im App Store und in Google Play zur Verfügung. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Plus-Symbol, um GO Replace zu aktivieren. Drücken Sie auf Speichern. Wählen Sie jetzt den Tab GO Replace. Scannen Sie das Typenschild, um die Produktnummer der alten Pumpe zu ermitteln. Das ist eine achtstellige Nummer, die meist vorne auf der Pumpe steht. Wenn das Scannen klappt, wird die Nummer automatisch angezeigt. Wenn Sie die Nummer nicht finden können, wählen Sie TYPENSCHILD FINDEN.
Sie können die Teilenummer auch manuell eingeben oder mithilfe einer Beschreibung suchen. Bei einer Pumpe von einem anderen Hersteller als Grundfos müssen Sie nach dem Produktnamen suchen. Vergewissern Sie sich, dass die Produktnummer richtig ist, und fahren Sie fort.
Grundfos GO nennt Ihnen dann die optimale Austauschpumpe von Grundfos und bis zu zwei Alternativen, damit Sie die perfekte Option auswählen können. Außerdem wird empfohlen, ob Sie nur den Pumpenkopf oder die gesamte Pumpe austauschen müssen. Wenn die App die Produktnummer nicht erkennt, erhalten Sie für weitere Unterstützung die Kontaktdaten der Grundfos-Niederlassung vor Ort.
Nach Auswahl der Austauschpumpe wird ein Bericht mit allen wichtigen Informationen zum Austausch erstellt. Diesen können Sie ausdrucken oder per E-Mail an den gewünschten Großhändler oder den Hausbesitzer senden. Alle Berichte sind über den Tab „Berichte“ auf der Startseite der App verfügbar, so dass Sie bei Bedarf leicht wieder auf sie zugreifen können. In wenigen unkomplizierten Schritten finden Sie in Grundfos GO unter Tausenden unterschiedlicher Umwälzpumpen vieler verschiedener Hersteller schnell die ideale Austauschpumpe für Ihren Bedarf. Die App ist benutzerfreundlich gestaltet und kann Ihnen mit Empfehlungen für Standardpumpen viel Zeit ersparen. Sie brauchen lediglich die Produktnummer der alten Pumpe einzugeben – die App erledigt den Rest.
So einfach ist das.