6 Fragen Einfach

ECADEMY Test

44 - Pumpensteuerung und einfacher Abgleich dank der ALPHA3-Pumpe mit Bluetooth-Funktion

Dieser Kursus beinhaltet 6 Fragen und kann jederzeit wiederholt werden.

Sie müssen alle Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen und den Kurs zu beenden.

Test starten

Frage 2 von 6 Einfach

Mit wie vielen der sechs verfügbaren Regelungsarten kann man die Pumpe auf einen bestimmten Sollwert einstellen?

Frage 5 von 6 Einfach

Die ALPHA3 kann per Bluetooth direkt mit einem Smartphone verbunden werden. Kann die Reichweite dieser Zwei-Wege-Kommunikation erweitert werden?

Frage 6 von 6 Einfach

Sie haben nun alle Fragen beantwortet.

Senden Sie Ihre aktuellen Antworten und erhalten Sie Ihr Testergebnis.

Senden

Testergebnis

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden und den Kursus abgeschlossen. 44 - Pumpensteuerung und einfacher Abgleich dank der ALPHA3-Pumpe mit Bluetooth-Funktion

Erhaltene Abzeichen:

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Weiterlernen Zu MyEcademy wechseln

Leider haben Sie den Test 44 - Pumpensteuerung und einfacher Abgleich dank der ALPHA3-Pumpe mit Bluetooth-Funktion - dieses Mal nicht bestanden.

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Correct
Q: Wozu dient die „manuelle Konfiguration“ und wer führt sie aus?
A: Der Installateur wählt damit die geeignetste Regelungsart für die jeweilige Anwendung aus. Ein hydraulischer Abgleich wird nicht durchgeführt.
Correct
Q: Mit wie vielen der sechs verfügbaren Regelungsarten kann man die Pumpe auf einen bestimmten Sollwert einstellen?
A: Drei
Correct
Q: Werkseinstellung ist die Regelungsart AUTOADAPT. Wozu dient diese Funktion?
A: Sie passt automatisch die Leistung an die benötigte Förderhöhe an.
Correct
Q: Welche vollkommen neue Funktion bietet die kleine ALPHA3-Umwälzpumpe?
A: Sie ist mit einer Bluetooth-Funktion ausgestattet.
Correct
Q: Die ALPHA3 kann per Bluetooth direkt mit einem Smartphone verbunden werden. Kann die Reichweite dieser Zwei-Wege-Kommunikation erweitert werden?
A: Ja, man kann dafür weiterhin den ALPHA Reader verwenden.
Correct
Q: Was geschieht als Nächstes, nachdem der hydraulische Abgleich abgeschlossen ist?
A: Die App Grundfos GO Balance stellt die Pumpe automatisch auf die empfohlene Regelungsart ein.