So senken hydronische Systeme für HLK-Anlagen den Energieverbrauch
In diesem Modul erklären wir, wie hydronische Kühl- und Heizsysteme helfen,das Raumklima, den persönlichen Komfort und die Arbeitseffizienz zu verbessern. Sie erfahren, wie Sie die Energieeffizienz um bis zu 35 % steigern können.
Wussten Sie, dass ein Vergleich im vollen Maßstab eines luftbasierten VAV oder Zwangsluft-Kühlsystems mit einem hydronischen oder radialen Kühlsystem zeigte, dass das hydronische System um 35 % energieeffizienter ist?
Die Installationskosten des hydronischen Systems stellten sich auch als etwas niedriger heraus als die des luftbasierten Systems.
Ein sehr großes indisches Softwareunternehmen stellte bei einer Komplettimplementierung fest, dass es möglich war, das Gebäude zu kühlen, gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmeres Arbeitsumfeld zu schaffen.
Personenbefragungen zeigten, dass das Büropersonal eine klare Verbesserung in der Arbeitsumgebung erlebte. In diesem Modul geben wir mehr Informationen darüber, wie hydronische Kühl- und Heizsysteme Ihnen helfen, Innenklima, persönlichen Komfort, Arbeitseffizienz und Energieeffizienz zu verbessern.
Unser Beispiel zeigt, wie Sie Standards eines guten Raumklimas erreichen, um den Faktoren entgegenzuwirken, die bei einem luftbasierten VAV oder Zwangsluft-System oft das Raumklima beeinträchtigen, was unzufriedenes und weniger produktives Personal zur Folge hat, sowie auch dem Risiko erheblicher Energiebudgetüberschreitungen von bis zu 50 % für Kühlung oder Heizung eines Gebäudes.
Hydronische Systeme reduzieren deutlich den großen Luftbedarf von luftbasierten VAV-Systemen, weil Wasser und nicht Luft für Energietransport und -verteilung beim Kühlen oder Heizen genutzt wird.
Ergebnis:
- ein verbessertes Raumklima, besserer Komfort und eine höhere
- Zufriedenheit der Gebäudenutzer
- sowie eine verbesserte Arbeitseffizienz.
Zusätzliche Vorteile sind:
- Geringere Kapitalkosten, da die Baukosten für hydronische Systeme niedriger sind,
- Energieeinsparungen in Höhe von 35 % innerhalb eines kurzen Zeitraums und schnellere
- Rendite Ihrer Investition im Vergleich zu luftbasierten Systemen.
Kühl- und Heizsysteme sollten immer auf effizienteste Weise betrieben werden. Grundfos Pumpen, Steuerungen & Umrichter erlauben den effizienten, sicheren Betrieb von hydronischen Heiz- und Kühlsystemen mit intelligenten, vernetzten Produkten
Grundfos Produkte sorgen nicht nur für eine lastadaptive Pumpenleistung sondern auch dafür, dass Pumpen und Steuerungen fernüberwacht und -betrieben werden können, über Ihr eigenes GMS-System.
Hiermit endet dieses Modul über hydronische Systeme, in dem wir gesehen haben, wie wasserbasierte hydronische HLK-Systeme mit effizienten Pumpen, Steuerungen und Umrichtern Raumklima, persönlichen Komfort und Arbeitseffizienz verbessern und die Energieeffizienz Ihres Systems verglichen mit luftbasierten VAV-Systemen steigern.