Jetzt Heizungspumpe tauschen und jährlich bis zu 195,- Euro sparen – ganz ohne Komforteinbußen.

20 Mio. Pumpen sind reif für den Austausch. Ihre auch?

In Zeiten von Klimakrise und explodierenden Energiepreisen ist Sparen mehr als vernünftig. Doch viele Einsparmöglichkeiten erfordern Einschränkungen und Komforteinbußen im Alltag – kalt duschen, Heizung ausschalten oder abends im Dunkeln sitzen. Das ist Energiesparen auf die harte Tour!      

Dabei geht es auch anders. Etwa mit dem Austausch eines der größten Stromfresser im Haus: der Heizungspumpe. Deutschlandweit sind laut dem Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie rund 20 Mio. dieser Pumpen veraltet und fällig für einen Austausch. Die Sparmaßnahme hat gleich drei Vorteile: Sie wirkt sofort, amortisiert sich in kürzester Zeit und ist mit keinerlei Komforteinbußen verbunden. Auch das ist Sparen – auf die smarte Tour. 


Zwei starke Zahlen zum Heizungstausch

Sie sparen massiv Kosten. Denn alte Heizungspumpen laufen meist permanent auf Hochbetrieb und verbrauchen mehr als die bekannten Energieschlucker Kühlschrank oder Elektroherd. Bei aktuellen Strompreisen ist für Sie ein Einsparpotenzial von rund 195,- € pro Jahr realistisch.

Sie helfen dem Klima. Eine moderne Umwälzpumpe passt sich immer dem tatsächlichen Bedarf an und ist signifikant sparsamer. Hausbesitzer können so ihren Energieverbrauch und die damit einhergehenden Emissionen um ca. 85% reduzieren.


 

und Energie smart sparen

Effiziente Sparer statt alten Stromfressern 

Moderne Heizungspumpen machen einen Unterschied. Alte Geräte verfügen meist über nur eine Leistungsstufe und passen sich nicht dem tatsächlichen Bedarf an. So kommen sie oft auf einen jährlichen Verbrauch von 400–600 kWh. Aktuellste Hocheffizienzpumpen passen sich hingegen automatisch und stufenlos an den Heizbedarf an und wirken sich daher nur mit 50–100 kWh auf die Stromrechnung aus. Im Mittel läuft das auf eine Einsparung zwischen 80 und 90 % hinaus.

Überschaubare Kosten – schnell amortisiert

Mit dem aktuellen Strompreis kann sich die jährliche Ersparnis auf bis zu 195,- Euro belaufen. Vergleicht man das mit der nötigen Investition von rund 600,- Euro für die neue Pumpe, ist der Vorteil glasklar: Nach drei Jahren hat sich der Tausch amortisiert. Gerechnet auf eine durchschnittliche Lebenszeit von 15 Jahren sind es sogar 2.925,- Euro Ersparnis. Und zusätzlich gibt es für Heizungsoptimierungen auch noch eine staatliche Förderung – so lohnt sich die Investition noch mehr.

Noch mehr sparen? Per hydraulischem Abgleich! 

In Ihrem Heizsystem kann aber noch mehr Sparpotenzial liegen. Denn sehr viele Anlagen sind nicht hydraulisch abgeglichen. Das bedeutet, dass nah am Heizkessel gelegene Heizkörper zu viel Wärme bekommen, während weiter entfernt gelegene zu wenig erhalten. So geht Energie verloren. Mit einem hydraulischen Abgleich wird das Gesamtsystem perfekt eingestellt, so dass im Resultat bis zu 15% weniger Energie verbraucht wird und gleichzeitig der Wohnkomfort steigt. Moderne Heizungspumpen wie die ALPHA2 ermöglichen dem Installateur den hydraulischen Abgleich ganz innovativ durch eine integrierte Funktion.   

Machen Sie’s auf die smarte Tour – Energiesparen per Pumpentausch.

Die mühelose Methode, mit kleiner Investition und großem (Effizienz-)Gewinn.

Sparen ist Pflicht – warum also warten?

Seit dem 1. Oktober 2022 ist die neue Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) in Kraft. Sie verpflichtet alle Betreiber von Gasheizungen dazu, ihre Anlage innerhalb von 24 Monaten durchchecken zu lassen und entdeckte Ineffizienzen zu beseitigen. Das gilt auch in puncto Heizungspumpe. Das bedeutet für Hausbesitzer: Wenn der Tausch ohnehin bald Pflicht wird, warum fangen Sie nicht direkt mit dem Sparen an? Und was ebenfalls für eine baldige Terminvereinbarung mit Ihrem Installateur spricht: Wer einen Austausch für Frühling oder Sommer plant, muss nicht mal in der kurzen Umbauzeit frieren! 

Sie wollen lossparen? Hier gibt’s die Spezialisten.

Für Ihr Sparprojekt fehlt Ihnen jetzt nur noch der passende Installateur? Es gibt ihn garantiert in Ihrer Nähe. Nutzen Sie den komfortablen Installateurfinder und finden Sie einen kompetenten Experten, der Sie schnell auf die Sparspur bringt! 

Maßnahmen wie der Pumpentausch und der hydraulische Abgleich amortisieren sich durch die Einsparungen ohnehin schnell. Doch es gibt sogar noch eine weitere Motivation für Hausbesitzer: eine zusätzliche Förderung vom Staat, die für Heizungsoptimierungen vergeben wird. Sowohl der Pumpentausch als auch der hydraulische Abgleich werden mit 15% der Kosten vom BAFA bezuschusst. Werden die Maßnahmen im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans durchgeführt, beträgt die Förderung sogar 20%. 

Die Pumpe zum Sparen: ALPHA2

Mit der Heizungspumpe ALPHA2 bietet Grundfos eine hocheffiziente, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe für kleinere bis mittlere Gebäude. Sie zeichnet sich durch eine problemlose Installation und einfache Bedienung aus. Außerdem unterstützt sie über eine angebundene App einen einfachen hydraulischen Abgleich, mit dem ein Installateur Ihren Heizkreislauf zusätzlich optimieren und damit noch sparsamer machen kann.