- Grundfos Österreich
- Campaign
- Für Ingenieure, die neue M...
Die neue Generation der CR-Pumpen von Grundfos erzielt einen erstklassigen Wirkungsgrad und eine überragende Betriebssicherheit – und bietet zusätzlich Millionen maßgeschneiderte Lösungen.
Lernen Sie die CR 185, CR 215 und die CR 255 kennen – unsere bisher größten Erweiterungen
Unsere neue und verbesserte Generation der CR-Pumpen von Grundfos wird nun um drei beeindruckende Modelle ergänzt: die CR 185, die CR 215 und die CR 255. Damit sind Förderströme von bis zu 320 m3/h möglich.
Mit diesen starken Erweiterungen der weltweit modularsten Pumpenbaureihe setzen wir erneut neue Maßstäbe. Unsere neue Hydraulik verbessert alle Komponenten vom Laufrad über die Leitschaufeln und den Zulauf bis hin zum Auslass, Mantel und Diffusor. So profitieren Sie von einem erstklassigen Wirkungsgrad und einer höheren Betriebssicherheit.
Die Einführung der CR 185, CR 215 und der CR 255 läutet eine neue Ära der Pumpenleistung ein. Die Pumpen bieten Ihnen den größten Förderstrombereich mit einer Leistung von bis zu 320 m3/h. Unsere CR-Baureihe sorgt für eine unübertroffene Betriebssicherheit. Die Pumpen wurden bis an ihre absoluten Belastungsgrenzen und darüber hinaus geprüft. So können wir sicherstellen, dass sie dank der verbesserten Hydraulik einen optimierten wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen und Millionen Anwendungen abdecken, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Die CR 185, die CR 215 und die CR 255 sind die letzten Neuerscheinungen der großen CR-Pumpenmodelle, die neue Maßstäbe für die Leistung setzen. Im Folgenden erfahren Sie mehr. Sie erhalten auch einen Einblick aus erster Hand in den Mehrwert der neuen Förderstrombereiche, die die neue CR 185, CR 215 und die CR 255 liefern. Die Pumpen wurden mithilfe modernster Simulationsverfahren entwickelt und weltweit in der Praxis erprobt. So sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie die Pumpen installieren und betreiben.
Sehen Sie sich unseren Kurzfilm über die erweiterte CR-Pumpenbaureihe an.
Nehmen Sie an unserem Online-Seminar über die erweiterte CR-Pumpenbaureihe teil
Melden Sie sich für unser Online-Seminar an und erfahren Sie, wie die neue Generation der mehrstufigen CR-Pumpen auf anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt ist. Neben Industrieanwendungen geht das Online-Seminar auch auf Produktvorteile und die Integration in eine Anlage ein.
Sprechen Sie mit uns darüber, wie Sie von einer CR-Pumpe profitieren können
Möchten Sie mit uns darüber sprechen, wie Grundfos Ihnen helfen kann, eine CR-Pumpe an Ihre anspruchsvolle Anwendung anzupassen? Lassen Sie uns erörtern, wie Sie Ihre Rendite maximieren und das Beste aus der erweiterten CR-Pumpenbaureihe herausholen können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Sie können uns jederzeit gern kontaktieren, wenn Sie unsere Unterstützung wünschen.
Zugehörige Anwendungen
Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.
Entdecken Sie die gesamte CR-Pumpenbaureihe im Detail
Die neue Generation der CR-Pumpen von Grundfos kombiniert erstklassige Effizienzsteigerungen mit einer Reihe neuer Funktionen, die die Betriebssicherheit der Pumpen noch weiter verbessern.
Showroom für die CR
Treten Sie ein in die Welt der neuen Generation der CR-Pumpen!
Im Showroom können Sie die mehrstufigen CR-Inlinepumpen aus sämtlichen Blickwinkeln betrachten.
Ein Großteil der Gesamtkosten einer Druckerhöhungspumpe ist auf den Energieverbrauch und die Wartung zurückzuführen. Lesen Sie das Grundfos-Whitepaper und erfahren Sie, wie Sie bessere Ergebnisse von einer Investition in die Druckerhöhung erzielen können.
Erhöhte Effizienz und reduzierte Ausfälle bei einem Chemiewerk
Ein Chemiewerk im Mittleren Westen der USA benötigte eine zuverlässige Pumpe, um die Anforderungen an die Chemieproduktion zu erfüllen. Deswegen wurden Pumpen vom Typ CR 95 installiert. Sie erhöhen die Effizienz und reduzieren Ausfälle im Werk. Die Pumpen erwiesen sich sogar als nahezu wartungsfrei.
Österreichischer Wasserversorger
"Wir haben ursprünglich nicht geglaubt, dass eine dermaßen große Energieeinsparung möglich ist."
Tauschen Sie sich mit einem Grundfos-Experten aus
Sprechen Sie mit uns darüber, wie Sie von einer CR-Pumpe profitieren können. Füllen Sie das Formular unten aus. Wir melden uns bei Ihnen.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt
Ein Mitglied des Grundfos-Teams wird nun Ihre Anfrage prüfen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Behalten Sie Ihren Posteingang im Auge, eine Bestätigungs-E-Mail ist auf dem Weg!
Wenn Sie bereits angemeldet sind, erhalten Sie keine Bestätigungs-E-Mail.
Mit freundlichen Grüße
Grundfos