Referenz
Neue Laufradgeometrie sorgt für Betriebssicherheit - eine Notwendigkeit für den Abwassertransport
In der westlichen Region Spaniens wird ein zuverlässiger Betrieb im Abwassernetz sichergestellt und Verstopfungsprobleme in der Pumpstation werden mit dem neuen Open S-tube® Laufrad, das in einer ihrer SL-Abwasserpumpen installiert ist, gelöst.
In diesem Gebiet Spaniens stand die regionale Wasserbehörde vor der Herausforderung, einen verstopfungsfreien Betrieb in ihren Pumpstationen sicherzustellen. Die Folgen eines Fehlverhaltens könnten sich als kritisch für ihr Geschäft erweisen. Die Wasserbehörde ist Teil eines der größten öffentlichen Unternehmen in Spanien, und der Equipment Manager der regionalen Wasserbehörde war für die Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs in allen Anlagen und Pumpstationen im zugewiesenen Bereich verantwortlich.
Die Ausgangssituation
Für die Wasserbehörde ist die Betriebssicherheit eine absolute Notwendigkeit. Sie ist eine zwingende Voraussetzung, um einen sicheren und vorhersehbaren Transport des Abwassers und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten. Die betreffende Pumpstation erhält das Abwasser aus einem der Gebiete der Stadt, in denen sie platziert ist.
Der Hauptgrund für die Verstopfungsprobleme war, dass das mechanische Sieb, das als Vorbehandlung für die Entfernung größerer Feststoffe dienen sollte, nicht immer in Position war. Bei dieser speziellen Pumpstation ist dies auf den schwierigen Zugang zurückzuführen. Mit der aktuellen Situation ist es notwendig, die Pumpen drei- bis viermal pro Woche herauszunehmen und zu reinigen.
Die Lösung
Der Equipment Manager bat Grundfos um Hilfe, um die Situation zu verbessern und eine Lösung zu finden, die große Feststoffe verarbeiten kann. Die Lösung musste berücksichtigen, dass es keine gute Vorbehandlung und einen konstanten Eingangsstrom von Abwasser mit einer hohen Konzentration von Lumpen (u. a. Hygienetücher) gibt, was den Betrieb aufgrund der ständigen Verstopfung der Pumpen stark erschwert.
Nach einer Studie der Situation, unter Berücksichtigung des Standorts, der Eigenschaften der Pumpstation und mit Blick auf die Wasserqualität zur Lösung dieser Verstopfungsprobleme lieferte Grundfos eine SL-Pumpe, die mit einem Open S-tube®-Laufrad ausgestattet ist.
Das Ergebnis
Wenn man bedenkt, dass zuvor drei bis vier Eingriffe pro Woche für das Herausholen der Pumpen erforderlich waren und schätzungsweise zwei Stunden für das Freimachen und Reinigen jeder Pumpe aufgewendet wurden, kann der Kunde sechs bis acht Stunden pro Woche an Arbeitszeit einsparen. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 350 Stunden pro Jahr eingespart werden, die für andere wichtige Aufgaben in der Pumpstation verwendet werden können, während die Pumpen so arbeiten, wie sie sollen.