Referenz
Energieeffiziente Grundfos-Abwasserpumpe beseitigt Verstopfungen im Pumpwerk
An der Südwestküste Finnlands befindet sich die drittgrößte Stadt des Landes, Turku. Als älteste Stadt Finnlands hat die Stadt im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt und musste sich ständig an die Entwicklungen in Technologie und Infrastruktur anpassen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Infrastruktur ist das Abwassernetz. Um mit der wachsenden Bevölkerungszahl sowie den immer strengeren Vorschriften und Umweltbelangen Schritt zu halten, sucht die "Turku Region Wastewater Treatment Plant Ltd." immer nach Möglichkeiten, ihren Betrieb zu optimieren und zukunftssicher zu machen.
Zunehmende Feststoffkonzentrationen führten zur Verstopfung der Abwasserpumpen
In der sieben Kilometer von der Kläranlage Turku entfernten Pumpstation war eine 75-kW-Pumpe - eine von fünf Pumpen, die das Wasser zur Kläranlage beförderten. Aufgrund des zunehmenden Anteils an Feststoffen im Abwasser verstopfte die Pumpe jedoch regelmäßig und erforderte mehrere Stunden Arbeitszeit eines Mitarbeiters für die manuelle Beseitigung der Verstopfung.Darüber hinaus war der Energieverbrauch der 75-kW-Pumpe hoch und nicht ideal.
"Wie jedes andere Unternehmen auch, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unseren Energieverbrauch zu senken, da Pumpen im Allgemeinen viel Energie verbrauchen. Als Grundfos also vorschlug, unsere 75-kW-Pumpe durch eine 63-kW-Pumpe zu ersetzen, und versprach, dass diese in der Lage sein würde, denselben Durchfluss aufrechtzuerhalten, waren wir natürlich fasziniert", erklärt Jarno Arfman, technischer Leiter der Kläranlage der Region Turku.
Grundfos SE mit Open S-tube® Laufrad verhindert Verstopfungen
Im Rahmen eines Feldtests der neuen Abwasserpumpen der Baureihe SE/SL 56 schlug Grundfos vor, eine 63-kW-Grundfos SE mit dem innovativenOpen S-tube®-Laufrad zu testen, um Verstopfungen zu vermeiden und die Effizienz der Anlage zu erhöhen.
"Bevor wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, möchten wir sicherstellen, dass das Produkt unsere Erwartungen erfüllt und außerhalb unserer kontrollierten Testeinrichtungen die versprochene Leistung erbringt. Zu diesem Zweck bevorzugen wir eine komplizierte Anlage, in der wir die Grenzen unserer neuen Konstruktion wirklich testen können, und die Raisio-Pumpstation war dafür perfekt", erklärt Mikael Hirvonen, Vertriebsingenieur bei Grundfos.
Dank ihrer bemerkenswerten Selbstreinigungsfähigkeiten ist die 63-kW-SE-Pumpe in der Lage, sedimenthaltiges Abwasser effizient zu fördern und dabei weniger Energie zu verbrauchen als die alte Pumpe und nicht zu verstopfen.
Das Open S-tube® Laufrad kurz vorgestellt
Das Open S-tube® Laufrad von Grundfos ist so konstruiert, dass es Verstopfungen verhindert. Die halboffenen Laufradschaufeln arbeiten auf den verstellbaren Ansaugdeckel zu, der mit einer "Führungs-Rille" versehen ist, die sicherstellt, dass alle Fasern mit dem Abwasser abtransportiert werden. Dies verhindert die Ansammlung von Sedimenten und gewährleistet einen kontinuierlichen Fluss von Feststoffen zum Pumpenauslass, wodurch der Prozess für maximale Effizienz optimiert wird.
Erhöhte Effizienz und keine Verstopfungsfälle
Nach zweieinhalb Jahren war der Feldtest sowohl für die Raisio-Pumpstation als auch für Grundfos ein Erfolg. Ohne einen einzigen Verstopfungsfall macht die neue Pumpe die tägliche Arbeit in der Pumpstation effizienter und müheloser. Darüber hinaus hat sie zu Energieeinsparungen von mehr als 30.000 kWh pro Jahr beigetragen.
"Wir sparen Geld, verbrauchen weniger Energie und haben keine Verstopfungsprobleme mehr. Alles in allem bin ich also sehr zufrieden mit dieser neuen Lösung", sagt Arfman.
"Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung dieser Grundfos-Pumpe der Baureihe SE 56. Das Open S-tube®-Laufrad hat seine Selbstreinigungsfähigkeit wirklich unter Beweis gestellt."