Referenz
Vorteile einer starken Lieferanten-Kunden-Beziehung: Ein Upgrade des Pumpensystems ermöglicht dem britischen Erfrischungsgetränkehersteller Britvic eine Steigerung der Produktion und Energieeinsparungen von 434.160 Euro
Die zeitkritische, über Nacht durchgeführte Installation und Inbetriebnahme einer hochmodernen, schlüsselfertigen Lösung mit vier Druckerhöhungsanlagen führte zu einer Produktionssteigerung bei Britvic und unterstützt die Wachstumspläne des Unternehmens. Die Systemaufrüstung führte auch zu einer Reduzierung des Abwasser- und Energieverbrauchs, wobei der verringerte CO2-Fußabdruck die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens fördert.
Die Verbesserung unseres Kühlsystems bedeutet, dass das an die Produktion gelieferte Kühlwasser länger kühl bleibt, was zu einer schnelleren Produktion und einem höheren Ausstoß führt.
Britvic ist ein internationales Erfrischungsgetränkeunternehmen mit einer langen Geschichte und Tradition. In den 1930er Jahren in England gegründet, hat es sich zu einem globalen Unternehmen mit 37 beliebten Marken entwickelt, die in über 100 Ländern verkauft werden. Das Unternehmen kombiniert sein eigenes führendes Markenportfolio, darunter Fruit Shoot, Robinsons, Tango, J2O, London Essence, Teisseire und MiWadi, mit PepsiCo-Marken wie Pepsi, 7UP und Lipton Ice Tea, die Britvic im Rahmen von Exklusivverträgen mit PepsiCo produziert und in Großbritannien und Irland verkauft.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach Erfrischungsgetränken und des hohen Energieverbrauchs für die Bereitstellung des für die Herstellung von Erfrischungsgetränken erforderlichen Wassers wandte sich Britvic an Grundfos, um Optionen zur Steigerung der Produktion und zur Senkung des Energieverbrauchs in seinem Werk in Rugby, Großbritannien, zu prüfen.
Britvic will damit seine Nachhaltigkeitsagenda unterstützen, die sich auf die Strategie "Healthier People, Healthier Planet" konzentriert, in der sich das Unternehmen verpflichtet, eine bessere Zukunft zu schaffen und zeitnahe Antworten auf die Gesundheits- und Umweltherausforderungen zu liefern, mit denen es derzeit auf globaler Ebene konfrontiert ist. Britvic hat die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung vollständig in seine Strategie integriert und alle Ziele und Vorgaben daran ausgerichtet. Für Britvic ist es wichtig, einen Lieferanten zu haben, der nicht nur diese Ambitionen unterstützt, sondern dieselben Ziele auch lebt und umsetzt. Grundfos mit seinem Bestreben, einen Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen SDG Nr. 6 - Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen - und SDG Nr. 13 - Klimaschutz - zu leisten, ist die perfekte Wahl.
"Die Verbesserung unseres Kühlsystems bedeutet, dass das Kühlwasser für die Produktion länger kühl bleibt, was zu einer schnelleren Produktion und einem höheren Ausstoß führt."
"Wir suchten nach einer Pumpenlösung, die uns hilft, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem wir den Abwasser- und Energieverbrauch reduzieren, was zu einer geringeren CO2-Bilanz und einer verbesserten Wassereffizienz führt", sagt Calvin Winch, Ingenieur, Betriebsentwicklung GB&I, Britvic.
DIE SITUATION
Wasser ist für die Produktionsprozesse von Britvic von wesentlicher Bedeutung und wird in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens verwendet. Ein Element davon ist die Erhitzung und Kühlung von Wasser in der Fabrik in Rugby - ein Prozess, der die Möglichkeit bietet, alternative Wege zu finden, um den Wasserverbrauch von Britvic zu optimieren und diese wichtige Ressource zu schützen.
"Da wir eine ausgezeichnete Geschäftsbeziehung zu Britvic haben, konnten wir durch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vor Ort mögliche Produktionsverbesserungen erarbeiten. So war es möglich, Britvic hinsichtlich einem optimierten, maßgeschneiderten Lösungskonzept zu beraten", sagt Mark Bennett, National Business Development Manager, Industrie-Endkunden, Grundfos. "Für ein System-Upgrade habe ich das fortschrittliche digitale Angebot Grundfos iSOLUTIONS empfohlen, das intelligente Pumpen, Cloud-Konnektivität und digitale Dienste nutzt. Zusammen ermöglichen es Echtzeitüberwachung und Fernkontrolle, Fehlervorhersage und Systemoptimierung, um das Leistungsniveau zu erreichen, das an einem anspruchsvollen Produktionsstandort erforderlich ist."
Grundfos führte seinen Energy Check Advanced durch, um den tatsächlichen Energieverbrauch im System zu messen. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine Überprüfung der Effizienz auf dem Typenschild, sondern es werden Sensoren im System platziert, um Live-Daten aus der bestehenden Anlage zu erhalten, die den Bedienern helfen, potenzielle Energieeinsparungen bei ihren Pumpen zu finden.
Die zuverlässigen und validierten Messungen helfen Britvic dabei, seine Strategie „Healthier People, Healthier Planet" zu verfolgen und sich auf die Reduzierung von Energie- und Kohlendioxidemissionen zu konzentrieren, indem wissenschaftlich fundierte Scope 1-3-Ziele gesetzt werden, um eine nachhaltige Lieferkette zu verwirklichen.
DIE GRUNDFOS LÖSUNG: MASSGESCHNEIDERTE DRUCKERHÖHUNGSANLAGEN MIT GRUNDFOS ISOLUTIONS
Um diese beiden Ziele zu erreichen, empfahl Grundfos ein schlüsselfertiges System, bestehend aus vier Grundfos Hydro MPC-E Druckerhöhungsanlagen. Die Druckerhöhungsanlagen wurden speziell für den Haupt-/Assistenz-/Bereitschaftsbetrieb entwickelt und liefern die optimale Menge an Kühlwasser an die Produktionslinien der Anlage, um die Hochgeschwindigkeitsabfüllung von Dosen zu sichern. Jede der installierten Druckerhöhungsanlagen verfügt über drei Grundfos CR-Pumpen mit integrierter Drehzahlregelung.
Grundfos Druckerhöhungsanlagen sind so konzipiert, dass sie mehrere Pumpen einsetzen, um einen konstanten Förderstrom oder Druck bei maximaler Energieeffizienz aufrechtzuerhalten. Wenn der Bedarf steigt oder sinkt, bleibt die Wasserversorgung konstant. Dies wird durch den Controller CU352 von Grundfos erreicht, der sicherstellt, dass die Pumpenanlage mit ihrer größtmöglichen Effizienz arbeitet.
Diese intelligente Druckerhöhungsanlage passt sich automatisch an den wechselnden Bedarf in einem Betrieb rund um die Uhr an. Die neue Generation von mehrstufigen vertikalen Inline-Kreiselpumpen (CR-Pumpen) kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden und zeichnet sich durch erstklassige Effizienz und Zuverlässigkeit aus - mit Millionen von maßgeschneiderten Lösungsmöglichkeiten.
Für Planung und Realisierung standen acht Wochen zur Verfügung, einschließlich eines begrenzten Zeitfensters von 18 Stunden für die Installation und Inbetriebnahme über Nacht. Die installierten Druckerhöhungsanlagen wurden über die Grundfos Communication Cards mit der Britvic SPS verbunden.
Der Grundfos Produktionsstandort in Sunderland, Großbritannien, ermöglicht es schnell zu reagieren und Kunden größtmögliche Flexibilität zu bieten, wenn es darum geht, maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen zu realisieren. Diese werden dann als "Plug and Play"-Lösungen geliefert, was zu einer minimalen Störung bei der Installation am Produktionsstandort beiträgt.
Bei Britvic nehmen wir unsere Verantwortung für das Wassermanagement ernst und sind stets an einer Verbesserung unseres Umgangs mit Wasser interessiert. Die Zusammenarbeit mit Grundfos hat es Britvic ermöglicht, neue Maßnahmen zu ergreifen, die Wassereinsparungen und die Energiereduzierung in unseren Produktionsprozessen vorantreiben, und unterstreicht den Wert von Partnerschaften mit Expertenorganisationen, die uns auf unserem Weg zu einem gesünderen Menschen und einem gesünderen Planeten unterstützen.
DAS ERGEBNIS
Mit den neuen Druckerhöhungsanlagen und dem verbesserten Kühlsystem hat Britvic die gewünschte Produktionssteigerung erreicht, die zur Deckung der gestiegenen Nachfrage beiträgt und die Produktionslinie zukunftssicher macht. Da das Wasser kühler bleibt und die Temperaturregelung verbessert wurde, ist nun eine schnellere Produktion mit höherem Ausstoß möglich, da mehr Dosen abgefüllt werden können.
Wir freuen uns sehr, Britvic mit validierten Einsparungen durch eine Lösung geholfen zu haben, die einen Beitrag zu ihrer Nachhaltigkeitsagenda leistet, und zwar auf eine Art und Weise, die unserem eigenen Ansatz entspricht.
Dieses Projekt hilft Britvic auch dabei, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mit den vier neuen Druckerhöhungsanlagen werden Energieeinsparungen von insgesamt 434.160 Euro pro Jahr erwartet (Stand: September 2022). Das bestehende System verbrauchte mehr als 60 kW pro Anlage, was nun auf weniger als 20 kW pro Anlage gesenkt wurde. Die Kapitalrendite (ROI) beträgt weniger als zwölf Monate. Durch volle Kontrolle über das System profitiert Britvic nun auch von einer Reduzierung des Abwasseraufkommens, da immer die optimale Menge an Wasser für die Kühlung verwendet wird.
"Wir haben uns ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele für die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die Reduzierung des Wasserverbrauchs in unserer Getränkeherstellung gesetzt", fügt Calvin Winch von Britvic hinzu.
"Grundfos installierte eine energie-, wasser- und kostensparende Lösung ohne Produktionsunterbrechung über Nacht und ohne Zeitverlust bei der Installation und Inbetriebnahme. Diese Lösung macht unser Unternehmen zukunftssicher, indem sie den gestiegenen Produktionsbedarf deckt und zeigt, dass wir gemeinsam viel effektiver, effizienter und stärker sind, wenn wir eng mit unseren Lieferpartnern zusammenarbeiten".
"Wir freuen uns sehr, Britvic mit validierten Einsparungen durch eine Lösung geholfen zu haben, die einen Beitrag zu ihrer Nachhaltigkeitsagenda leistet, und zwar auf eine Art und Weise, die unserem eigenen Ansatz entspricht", schließt Mark Bennett, Grundfos.
"Und dies war nur möglich aufgrund einer starken Kundenbeziehung, bei der unsere laufende Zusammenarbeit zeigt, dass wir die Anforderungen von Britvic verstehen. Ich bin mir sicher, dass die Einsparungen, die wir hier gezeigt haben, zu weiteren gemeinsamen Projekten führen werden.“