Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué hay glicol en los motores de las bombas SP y qué se debe hacer al respecto?

Respuesta:

Las bombas SP de Grundfos contienen una mezcla de agua/glicol que las protege contra los daños provocados por las heladas durante el transporte y el almacenamiento. Aunque el glicol no es tóxico, tras la eliminación del nivel de riesgo para el agua ‘0’ (WHC 0 = nula peligrosidad para el agua), esta sustancia pasó a poseer un nivel de riesgo para el agua ‘1’ (WGK 1 = escasa peligrosidad para el agua). A pesar de que el límite mínimo de 200 l/kg corresponde al grupo indicado, ciertas autoridades locales en materia de agua establecen normas especiales que exigen la ausencia total de glicol en el fluido del motor.

Antes de instalar la bomba, póngase en contacto con la autoridad competente del distrito en materia de agua a este respecto. Drenar el fluido del motor y sustituirlo in situ por agua corriente es una tarea sencilla (consulte las instrucciones de funcionamiento). Las instrucciones también están disponibles en línea en las páginas del producto en la pestaña Documentación.

Información adicional:

Mejora tus conocimientos

Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.