Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Por qué se desconecta la bomba MQ durante el funcionamiento?
Respuesta:
It may be dry running; the suction line must be completely filled. The temperature of the media may be too high (> 35°C), the ambient temperature may be too high (> 45°C), the motor may be overloaded; check the pump shaft for free movement, the voltage supply may be too low, check the connection. Please consult a specialist company for such work.
Información adicional:
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.