Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Qué es el "elevador" y qué lo causa en los sumergibles?
Respuesta:
Las ‘fuerzas de elevación’ son fuerzas de dirección ascendente que actúan sobre el impulsor/eje de la bomba durante su funcionamiento. Suelen generarse cuando se bombea más agua de la que supuestamente debe bombear (es decir, cuando funciona muy a la derecha de la curva).
En aplicaciones de pozo en las que hay una válvula anti-retorno, no suelen generarse fuerzas de elevación. Esto se debe a que la columna de líquido estática que queda en la tubería cuando se apaga la boma y se cierra la válvula antirretorno, genera una contrapresión que actúa sobre la bomba inmediatamente después del arranque para evitar que la bomba funcione muy a la derecha curva en esta fase también.
Sin embargo, si no se instala una válvula no retorno, o si la válvula presenta fugas, no habrá columna de líquido estático que actúe sobre la bomba durante el arranque. En la mayoría de las bombas, actuará una fuerza de elevación sobre el impulsor/eje en el interior de la bomba. El desplazamiento ascendente resultante continúa hacia el acoplamiento entre la bomba y el motor, por lo que la fuerza de elevación se transmite también al motor.
Aunque la mayoría de los fabricantes equipan sus motores con cojinetes de elevación capaces de aceptar una fuerza de elevación limitada sin que el motor sufra ningún daño, las fuerzas de elevación deben evitarse para minimizar el deterioro de la bomba y los componentes del motor. Las fuerzas de izado que se producen en cada arranque pueden dar lugar a un desgaste prematuro de la bomba y el motor.
Información adicional:
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.