PREGUNTAS FRECUENTES
PARA USO EN CONEXIÓN CON ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA GRUNDFOS UNILIFT AP BOMBAS DE 1 FASE
1.
- P: ¿Qué productos están afectados?
- R: La fase 1 UNILIFT AP12, AP35, AP50 en 50 y 60Hz, excepto las versiones de 60Hz entregadas con el tipo de enchufe de EE. UU. Consulte las instrucciones sobre cómo identificar el producto afectado en esta página.
2.
- P: ¿Es grave esta advertencia?
- R: Si. Los productos afectados podrían representar una seria amenaza para la salud de los usuarios cuando los productos se utilizan para fines móviles, como desaguar estanques de jardín, etc. y no hay instalado un disyuntor de fuga a tierra (ELCB).
3.
- P: ¿Qué debo hacer si tengo un producto afectado?
- R: Comuníquese con Grundfos o con el socio de Grundfos para que reelaboren o reemplacen su bomba cuando esté en su inventario.
4.
- P: ¿Qué puede pasar?
- R: Los productos afectados pueden, bajo varias circunstancias, durante la instalación o el uso móvil, dar una descarga eléctrica a los usuarios.
5.
- P: ¿Qué es el uso móvil?
- R: El uso móvil es, por ejemplo, para desaguar un estanque, de modo que se use de vez en cuando en diferentes.
Tareas. Se transporta a estas diferentes aplicaciones de desagüe. Básicamente se trata de cualquier tipo de aplicaciones para las que se transporta una bomba.
6.
- P: ¿Qué causa esto?
- R: Debido a un error de fabricación, los cables dentro o cerca del enchufe vulcanizado de la bomba pueden dañarse cuando el cable está muy doblado. El cable vivo y el cable de conexión a tierra pueden romperse en el mismo nivel y eso puede causar un corto circuito.
En varias circunstancias y durante el uso donde se mueve el cable de alimentación. Si se dobla, esto puede provocar que la carcasa de la bomba esté electrificada (si no se instala un disyuntor de fuga a tierra (ELCB) de al menos 30 mA).
7.
- P: ¿Puedo usar una bomba instalada estacionaria ensamblada en pozos, tanques y pozos (instalación fija)?
- R: Las bombas instaladas estacionarias donde el cable de alimentación está en una posición fija no están en riesgo (con un disyuntor de tierra y fuga a tierra (ELCB))
8.
- P: ¿Por qué solo dentro del período mencionado?
- R: El error de fabricación se ha corregido, por lo que los productos de la serie producidos fuera del período afectado no se ven afectados.
9.
- P: ¿Cómo se puede eliminar el riesgo para las bombas que se usan con fines / aplicaciones móviles?
- R: Solo reemplazando los cables.
10.
- P: ¿Cómo puedo identificar si tengo un producto afectado?
- R: Siga los pasos especificados en nuestras guías. Visite www.grundfos.com/XYZ para más información.
11.
- P: ¿Quién puede ayudar en caso de incertidumbre y si se necesita más información?
- R: Vaya al sitio web local de Grundfos (o vaya a Grundfos.com y use el selector de países para encontrar su país) y vea la información en “advertencia de seguridad”. Comuníquese con Grundfos o con el socio de Grundfos para que su bomba sea reelaborada o reemplazada cuando esté en su inventario.
12.
- P: ¿Quién pagará la reparación?
- R: Grundfos cubrirá todos los costos relacionados con el reemplazo del cable de los productos afectados.
13.
- P: Tengo una bomba UNILIFT AP12, AP35 o AP50 con un interruptor de flotador. ¿Necesita ser reemplazado también?
- R: Sí, todos los cables deben ser reemplazados.