Galería técnica
Derivación de caldera
La tarea principal de la derivación de la caldera es garantizar que la diferencia de temperatura entre la parte superior y la parte inferior de la caldera no sea demasiado alta. Una diferencia de temperatura elevada puede provocar tensiones en el material y, por tanto, reducir la vida útil de la caldera.
The boiler shunt pump circulates the water from the flow pipe into the return pipe or directly into the boiler. Max. temperature difference is approx. 10-20 °C. For certain types of fuel, very low temperatures can cause corrosion at the bottom of the boiler.
Grundfos suministra una gama de bombas circuladoras TPE y UPS con control de velocidad que se integran como bombas de derivación de caldera para garantizar la máxima seguridad y una eficiencia energética óptima.