Artículo

Superando el sindrome del Delta T bajo en aplicaciones de calefacción monotubo

Reducir las pérdidas de calor y aumentar la eficiencia del sistema

El desafío:

En una aplicación de calefacción monotubo, el agua caliente normalmente entra en el sistema en la parte superior del edificio y se distribuye a través de la tubería, calentando los radiadores uno tras otro. Sin embargo, si un radiador está cerrado, el agua se desvía entre el caudal y la tubería de retorno, lo que da lugar a un aumento de las temperaturas de retorno y un descenso del valor de T. Ello da lugar a un aumento de la temperatura del agua de retorno y a la aplicación de finos sustanciales por parte de la planta de calefacción al propietario del edificio.

Nuestra solución:

Cambiar la bomba principal del sistema a una bomba Grundfos TPE controlada por Delta T es el primer paso. Sin embargo, todavía no hay ninguna garantía de que los habitantes de un edificio que están más lejos de la bomba realmente reciban el calor que necesitan. Por lo tanto, Grundfos incluye un sensor en el punto crítico del sistema para monitorizar y controlar el Delta P: la diferencia entre la presión (suministro) y la aspiración (ingresos). Esta solución combinada garantiza un funcionamiento óptimo en términos de economía y, al mismo tiempo, proporciona el confort adecuado a los ocupantes.

Descubra cómo los arrendatarios de un edificio de siete plantas en Langenæs (Dinamarca) redujeron sus facturas de calefacción con el control integrado Delta T de Grundfos TPE3.

Instalación y puesta en marcha sencillas

Vea cómo asegurar una fácil instalación y puesta en servicio en sistemas HVAC con Grundfos TPE3. La bomba TPE3 se puede conectar fácilmente a cualquier sistema de gestión de edificios, aumenta la comodidad del usuario final, es totalmente flexible y se adapta a las necesidades de carga de su edificio.

Otros artículos relacionados

Encuentre artículos relacionados con la investigación y los conocimientos de Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.