Conoce al experto
Una forma más inteligente de reducir las fluctuaciones de presión
¿Cuándo se convierte el problema del golpe de ariete en una instalación de bombeo sumergible? A menudo escuchamos esa pregunta, y la regla general es que este puede ser el caso cuando se tienen tuberías de descarga relativamente largas con un diámetro de tubería relativamente pequeño. El arranque y la parada suaves de la bomba no resuelven necesariamente el problema, que se produce al acelerar y desacelerar la masa de agua en las tuberías. Necesitamos hacer más, por ejemplo colocando un tanque de membrana después de la cabeza del pozo de la bomba.
Sin embargo, la mejor solución es añadir un variador de frecuencia (VFD). El vídeo explica por qué es una forma más inteligente de reducir las fluctuaciones de presión que pueden causar los golpes de ariete en las instalaciones de bombeo sumergibles.
Otros artículos relacionados
Encuentre artículos relacionados con la investigación y los conocimientos de Grundfos.
Aplicaciones relacionadas
Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.
Productos relacionados
Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.