Artículo

Una mejor manera de gestionar el agua residual doméstica

El agua residual doméstica es algo en lo que los propietarios no quieren pensar. En circunstancias normales, debería desaparecer por el desagüe. Pero, a veces, los sistemas de aguas residuales pueden verse desbordados y provocar un reflujo que puede dar lugar a pérdidas materiales, enfermedades o mudanzas. Además, el bombeo horizontal de agua residual a largas distancias puede ser complicado y costoso. Por suerte, existen soluciones para mejorar los sistemas de agua residual doméstica.

Las inundaciones en interiores son una de las principales causas del reflujo

El número de inundaciones y lluvias a nivel mundial ha aumentado un 50 % desde 1980, lo que ha generado un aumento del 72 % en los reclamos de seguros relacionados con el agua (a).

 

Las inundaciones en las viviendas pueden ocasionar graves daños y consecuencias para los propietarios, desde pérdidas materiales y la necesidad de mudarse durante la restauración hasta la aparición de moho y enfermedades. Además de todo eso, las compañías de seguros suelen ser menos receptivas y, en ocasiones, incluso se niegan a cubrir los daños.

Instalaciones insuficientes para hacer frente al problema

Las inundaciones pueden deberse a tres causas principales:
- lluvias torrenciales,
- roturas de tuberías o
- un alto nivel de agua subterránea.

En la mayoría de los casos, cuando se produce una inundación dentro de la vivienda, la instalación no está bien equipada para gestionarla.

¿Qué hace que una instalación sea insuficiente?

Prevención incorrecta del reflujo: Si la válvula de reflujo está instalada por debajo del nivel del agua residual, no evitará las inundaciones.

No se ha instalado ninguna válvula de reflujo.

Dimensionamiento incorrecto del sistema de agua residual: Por ejemplo, el pozo es demasiado pequeño para soportar la carga de agua procedente de lluvias torrenciales.

Bomba infradimensionada: Si la bomba es demasiado pequeña para soportar la carga de agua procedente de, por ejemplo, lluvias torrenciales.

 

El transporte de agua residual a largas distancias puede ser complicado

Las normativas legales exigen que el desagüe de las viviendas esté conectado a una red de alcantarillado público. Sin embargo, el transporte de agua residual a grandes distancias en zonas rurales o montañosas puede resultar difícil. Cuando no hay caudal libre al sistema de alcantarillado, como suele ser el caso de las casas de verano rurales o las casas situadas en urbanizaciones nuevas, no hay una forma efectiva de transportar el agua residual. El precio medio por conectar debidamente las tuberías al sistema de alcantarillado público puede ascender a 20.000 EUR y, si no se realiza correctamente, las multas pueden ser considerables (c).

En Grundfos también ofrecemos soluciones de eficacia probada, diseñadas para gestionar el bombeo horizontal con unos costos de instalación y funcionamiento reducidos. Nuestra unidad UNILIFT APG, que incorpora un sistema triturador, está diseñada para bombear el agua residual con eficacia tanto en vertical como en horizontal, ayudando a elevar y transportar el agua residual doméstica a la red de alcantarillado sin importar dónde esté instalada. La unidad UNILIFT APG previene las inundaciones, reduce los olores, y puede ahorrar tiempo y costes de instalación.

Más información sobre los requisitos de bombeo de agua residual doméstica

Visita ECADEMY para obtener información sobre algunos problemas de bombeo para el drenaje de agua gris o limpia, la eliminación de efluentes (incluso cuando contienen fibras) o la gestión de agua residual, incluida la descarga de inodoros.

Fuentes:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Un ejemplo estimado basado en el peor de los casos, en el que tiene que restaurarse todo el sótano (incluidas las paredes y el interior), inspirado en www.xxxx

(c) Precio medio basado en las siguientes fuentes:

  • Dinamarca: www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • Estados Unidos: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • Alemania: www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Multas: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ y multas promedio en Dinamarca por un sistema de alcantarillado incorrecto.

Comprá online acá

Comprá online en nuestra Tienda Grundfos Oficial, aprovechá el plan  Ahora12/18 y recibí tus productos comodamente en tu hogar.

 

¡Descubrí nuestras redes sociales!

Encontrá más información sobre el mundo de bombeo doméstico de Grundfos y aprendé sobre la marca de bombas #1 en el mundo. 

Seguínos acá:

Facebook | Instagram | Linkedin | Youtube