6 preguntas Básico

Test de Ecademy

61 - Curso sobre la estación elevadora SOLOLIFT2

El test de este curso contiene 6 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 1 de 6 Básico

¿Qué tipo de producto sanitario puede ser perjudicial para la bomba?

Pregunta 2 de 6 Básico

SOLOLIFT C-3 puede manipular partículas sólidas de hasta…

Pregunta 5 de 6 Básico

¿Cuál es la principal ventaja de la descarga vertical y horizontal de 360° y el acceso de entrada?

Pregunta 6 de 6 Básico

¿Se puede aumentar el diámetro de la tubería de descarga con un adaptador?

Pregunta 6 de 6 Básico

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 61 - Curso sobre la estación elevadora SOLOLIFT2

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 61 - Curso sobre la estación elevadora SOLOLIFT2 prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Qué tipo de producto sanitario puede ser perjudicial para la bomba?
A: Toallitas húmedas
Correct
Q: SOLOLIFT C-3 puede manipular partículas sólidas de hasta…
A: 20mm
Correct
Q: ¿Qué hace el bobinado especial de SOLOLIFT2 WC-3?
A: Ayuda al motor a ofrecer un par excepcional para un rendimiento fiable.
Correct
Q: ¿Qué es lo primero que se debe probar si el inodoro está obstruido?
A: Se debe usar la función de desbloqueo.
Correct
Q: ¿Cuál es la principal ventaja de la descarga vertical y horizontal de 360° y el acceso de entrada?
A: Brinda una máxima flexibilidad.
Correct
Q: ¿Se puede aumentar el diámetro de la tubería de descarga con un adaptador?
A: No.