6 preguntas Básico

Test de Ecademy

60 - Curso de la bomba circuladora MAGNA3

El test de este curso contiene 6 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 6 de 6 Básico

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 60 - Curso de la bomba circuladora MAGNA3

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 60 - Curso de la bomba circuladora MAGNA3 prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Qué es lo que reduce el modo de control FLOWADAPT?
A: Reduce la necesidad de válvulas de equilibrado en la bomba.
Correct
Q: ¿Cuál de estos es uno de los modos de funcionamiento adicionales de la bomba MAGNA3?
A: Arranque/Parada.
Correct
Q: ¿Qué es el modo de control FLOWADAPT?
A: Una combinación del modo de control AUTOADAPT y la función de control de límite de caudal.
Correct
Q: MAGNA3 es capaz de soportar temperaturas bajas de hasta…
A: -10 °C.
Correct
Q: ¿Qué significa el indicador Grundfos Eye en amarillo?
A: La bomba tiene un aviso, pero puede seguir funcionando.
Correct
Q: ¿Es posible configurar la bomba MAGNA3 únicamente a través de la pantalla de la bomba?
A: Sí.