Consideraciones importantes al seleccionar y dimensionar una bomba

Explorá algunos de los aspectos principales que debes tener en cuenta durante el proceso de selección y dimensionamiento de bombas.

Dimensionar y seleccionar una bomba no tiene por qué ser un proceso complicado. Con un conocimiento básico de algunas de las principales cosas que debes tener en cuenta, estarás en el buen camino.

Estamos aquí para ayudarte con ese primer paso. En este módulo de formación, presentamos el proceso de dimensionamiento y selección para ayudarte a elegir la mejor bomba para cualquier aplicación. Empecemos examinando los aspectos relativos a la selección de la bomba. 

A lo largo del proceso de selección de la bomba, deberás tener en cuenta una serie de cosas, por ejemplo:

-       La fuente de agua: de dónde viene el agua.

-       El caudal volumétrico: la suma de todos los puntos y patrones de consumo.

-       La altura total: la altura vertical desde la fuente hasta el punto de descarga.

-       El suministro eléctrico: ¿cuánta energía hay para hacer funcionar la bomba?

-       Y el tipo de control: ¿es manual o automático?

En la primera parte de este módulo analizaremos todos estos factores.

En primer lugar, la fuente de agua. Hay varias fuentes de agua, incluidos los depósitos en altura, los depósitos subterráneos, los ríos, las presas y lagos, pozos y perforaciones, o los sistemas de aumento de presión del agua corriente.

Una vez que hayas establecido de dónde viene el agua, hay que tener en cuenta si es agua potable o no, ya que eso influye en las aplicaciones en las que se puede usar.

Luego, tenemos el caudal o Q. El caudal es la cantidad de líquido que pasa por una bomba en un período de tiempo determinado. El caudal volumétrico es un parámetro crítico porque necesitamos suministrar cierto volumen para un fin concreto. 

Normalmente, el caudal se mide en metros cúbicos por hora (m³/h), litros por segundo (l/s) o litros por minuto (l/min).

Para calcular el caudal necesario para la instalación, hay que sumar todos los elementos individuales del sistema. 

La altura, o H, se mide en metros y depende de la densidad del líquido bombeado. Como se ha dicho antes, la altura es una expresión de la altura a la que la bomba puede elevar un líquido. Al comprar una bomba, muchas veces se especifica su altura de elevación. 

Lo siguiente es la fuente de energía. Para seleccionar el motor correcto para la bomba, es esencial que identifiques la fuente de energía. En las aplicaciones domésticas, las fuentes de energía más comunes son:

-       monofásicas, que las compañías eléctricas suministran a los hogares conectados a la red,

-       y los generadores, que se usan de reserva en zonas remotas o rurales.

Entre las fuentes de energía menos comunes están las trifásicas, la energía solar y la energía eólica.

Por último, hay que tener en cuenta el control de la bomba. Hay 2 maneras de controlar una bomba: manual o automáticamente.

Como su nombre indica, las bombas de control manual son totalmente manuales, mientras que las bombas de control automático cuentan con mecanismos como interruptores de flotador para encender y apagar la bomba.  

Durante el resto de este módulo, centrémonos en la importancia del dimensionamiento. 

Si una bomba está infradimensionada, tiene las siguientes consecuencias:

-       no suministrará lo que el cliente ha pedido,

-       tendrá una presión inadecuada

-       y tendrá un caudal insuficiente.

-       En definitiva, el sistema será ineficiente

-       y tendrá un mayor riesgo de cavitación y de fallo de la bomba.

Así pues, podrías pensar que sería mejor sobredimensionarla para evitar esos riesgos. Pero una bomba sobredimensionada tiene sus propias consecuencias, que no son mejores.

-       Una bomba sobredimensionada usará mucha más energía de la necesaria,

-       hará más ruido,

-       funcionará a una velocidad mayor de la requerida

-       y podría fallar prematuramente, ya que está funcionando lejos de su eficiencia óptima.

Como ves, el infradimensionamiento y el sobredimensionamiento son problemas. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y el tamaño exacto de bomba para tus necesidades. ¿Pero cómo lo hacemos? Ahí es donde entran en juego las curvas de la bomba.

Primero, para entender la curva de una bomba, necesitas conocer las características de tu instalación, ya que una curva de bomba es una curva de rendimiento de la bomba que muestra el caudal (Q) y la altura total (H). Las características de la instalación muestran las pérdidas de presión en el sistema en función del caudal.

Cuando hay un punto de cruce entre las características del sistema y la curva de rendimiento de la bomba, obtienes el punto de trabajo específico.

Una vez que hayas encontrado tu punto de trabajo y hayas calculado el caudal necesario y la altura total, sabrás qué tamaño debe tener tu bomba.

Y hasta aquí nuestro módulo sobre el dimensionamiento y la selección. Si estás interesado en dimensionar y seleccionar una bomba por ti mismo, usa la herramienta de dimensionamiento y selección de Grundfos online y gratuita: Grundfos Product Center.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 13 minutos
Dificultad
Dificultad: Básico