8 preguntas Avanzado

Test de Ecademy

29 - Introducción al control de temperatura

El test de este curso contiene 8 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 5 de 8 Avanzado

¿Cuál es el período de amortización estimado de la inversión destinada a optimizar un sistema?

Pregunta 6 de 8 Avanzado

¿Cuál es la relación entre la inversión de capital y los costes operativos de un sistema de control de temperatura?

Pregunta 8 de 8 Avanzado

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 29 - Introducción al control de temperatura

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 29 - Introducción al control de temperatura prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Qué perfil de carga se verá más beneficiado con un sistema de control adaptado a la demanda?
A: Baja tasa de caudal con relativamente pocos períodos de máximo consumo a lo largo del día.
Correct
Q: ¿Cuál es la forma más sencilla y eficiente de controlar los sistemas de calefacción, enfriamiento y refrigeración?
A: Con bombas inteligentes equipadas con sensores de temperatura que midan la temperatura de salida e indiquen a la bomba que regule el caudal en consecuencia, sin necesidad de válvulas.
Correct
Q: ¿Cómo se puede evitar que las bombas se averíen al transportar agua caliente a temperaturas muy por encima de 120 °C?
A: Equipando las bombas con refrigeración externa.
Correct
Q: ¿De qué modo se han regulado tradicionalmente los sistemas de control de temperatura?
A: Con bombas de velocidad constante y válvulas de equilibrado que regulan la cantidad de agua que accede al intercambiador de calor.
Correct
Q: ¿Cuál es el período de amortización estimado de la inversión destinada a optimizar un sistema?
A: 1-5 años.
Correct
Q: ¿Cuál es la relación entre la inversión de capital y los costes operativos de un sistema de control de temperatura?
A: 1:20
Correct
Q: ¿Por qué un sistema de enfriamiento que use propilenglicol como refrigerante exige bombas con motores sobredimensionados?
A: Porque la viscosidad y densidad del propilenglicol son superiores a las del agua corriente.
Correct
Q: ¿Por qué es el amoníaco un refrigerante eficiente?
A: Porque es capaz de absorber grandes cantidades de calor al evaporarse.