6 preguntas Intermedio

Test de Ecademy

48 - Sistemas de calefacción

El test de este curso contiene 6 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 6 de 6 Intermedio

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 48 - Sistemas de calefacción

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 48 - Sistemas de calefacción prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Cómo puede garantizar la bomba MAGNA3 la condensación óptima?
A: La tecnología FLOWLIMIT incorporada en la circuladora MAGNA3 permite establecer un caudal máximo y elimina el área de desbordamiento potencial para garantizar que la temperatura de retorno permanece por debajo de 57 °C.
Correct
Q: ¿Por qué es importante mantener un caudal exacto en aplicaciones de calderas de gas de condensación?
A: Si el caudal es demasiado elevado afecta a la temperatura de retorno y hace imposibles las condiciones de condensación del gas de combustión.
Correct
Q: ¿Cuáles son las consecuencias de un sistema desequilibrado?
A: Un sistema desequilibrado hará que aumente el consumo energético y afectará además a la climatización del edificio.
Correct
Q: ¿Por qué se distinguen los costes del ciclo de vida de un sistema de calefacción?
A: Los costes de funcionamiento son significativamente más elevados que la inversión inicial. Habitualmente, en una proporción de 20:1.
Correct
Q: ¿Qué hace que equilibrar los sistemas de calefacción en edificios comerciales suponga un desafío?
A: La distancia que existe entre la bomba y el usuario final supone que la presión puede variar ampliamente dependiendo del caudal.
Correct
Q: ¿Cuál es el valor añadido de usar una bomba MAGNA3?
A: Unas condiciones fiables de condensación aumentan la eficiencia del sistema en un 10%, lo que a su vez conlleva un funcionamiento más rentable, ya que también se reduce la cantidad de gas necesario gracias al aumento de la eficiencia.