8 preguntas Intermedio

Test de Ecademy

17 - Bombeo de agua subterránea

El test de este curso contiene 8 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 1 de 8 Intermedio

¿Qué puede provocar pérdidas por fricción en las tuberías?

Pregunta 5 de 8 Intermedio

El control mediante un bypass es una forma eficiente de regular el rendimiento de una bomba, pero ¿cuál es la desventaja de este proceso?

Pregunta 7 de 8 Intermedio

¿Qué velocidad de flujo mínima debería haber alrededor del motor para garantizar una refrigeración adecuada del motor?

Pregunta 8 de 8 Intermedio

¿En qué zonas hay un mayor riesgo de bombeo de agua subterránea corrosiva?

Pregunta 8 de 8 Intermedio

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 17 - Bombeo de agua subterránea

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 17 - Bombeo de agua subterránea prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Qué puede provocar pérdidas por fricción en las tuberías?
A: Incrustaciones
Correct
Q: ¿Qué se puede hacer en el pozo si sigue entrando arena en él después de haber llevado a cabo la etapa de desarrollo del pozo?
A: El perforador de pozos puede hacer funcionar la bomba a máxima capacidad durante cortos períodos de tiempo a lo largo de un par de días
Correct
Q: ¿Cómo se puede proteger el motor contra un suministro eléctrico deficiente?
A: Mediante una protección electrónica del motor que detecte todas las posibles desviaciones
Correct
Q: ¿Por qué es buena idea excavar un pozo donde el nivel del agua subterránea sea lo más alto posible?
A: Cuanto menor sea la distancia hasta el agua, menos dinero costará la perforación y, posteriormente, el bombeo del agua hasta la superficie
Correct
Q: El control mediante un bypass es una forma eficiente de regular el rendimiento de una bomba, pero ¿cuál es la desventaja de este proceso?
A: Se desperdicia energía, ya que la bomba sigue funcionando a máxima velocidad
Correct
Q: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de usar una bomba infradimensionada en un pozo?
A: Es posible que la bomba no sea capaz de alcanzar la capacidad requerida
Correct
Q: ¿Qué velocidad de flujo mínima debería haber alrededor del motor para garantizar una refrigeración adecuada del motor?
A: 0,15 m/s
Correct
Q: ¿En qué zonas hay un mayor riesgo de bombeo de agua subterránea corrosiva?
A: En zonas costeras