4 preguntas Avanzado

Test de Ecademy

33 - Introducción a la dosificación digital

El test de este curso contiene 4 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 4 de 4 Avanzado

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 33 - Introducción a la dosificación digital

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 33 - Introducción a la dosificación digital prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Cómo consigue la dosificación digital que la modificación de la longitud de carrera sea innecesaria?
A: Debido al control interno de la velocidad de carrera implantado en la bomba dosificadora digital o en el motor paso a paso, que garantiza que la dosificación funcione a un ritmo continuo y uniforme.
Correct
Q: ¿Cómo permite el módulo MFC la detección de las desviaciones de caudal en el sistema?
A: Enviando una alarma si se acumula presión cuando el caudal está bloqueado y reaccionando a otros fallos, como la cavitación o la rotura de tuberías, y apagando el sistema si detecta fallos graves.
Correct
Q: ¿Cómo reduce el módulo MFC el consumo de productos químicos?
A: Estabilizando automáticamente el rendimiento de la bomba si la temperatura o el caudal son inestables.
Correct
Q: ¿A qué caudales funciona mejor la dosificación digital?
A: La dosificación digital funciona mejor en toda la gama de caudales.