6 preguntas Básico

Test de Ecademy

6 - TPE3

El test de este curso contiene 6 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 4 de 6 Básico

Esta bomba debería seleccionarse en la mayoría de los casos

Pregunta 6 de 6 Básico

La bomba TPE3 dispone de una tecnología sin cable que permite instalar un número determinado de bombas en pararlelo conectadas directamente entre ellas. ¿Cuántas bombas pueden instalarse en paralelo?

Pregunta 6 de 6 Básico

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 6 - TPE3

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 6 - TPE3 prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: El contador de energía intergrado en la TPE3 asegura que:
A: El consumo de energía en los sistemas HVAC se monitoriza de forma más eficiente
Correct
Q: Una de las características de la TPE2 es la función de influencia del punto de ajuste. ¿Qué hace esto?
A: La avanzada función de influencia del punto de ajuste hace posible definir el parámetro de rendimiento de la bomba debería cambiar
Correct
Q: ¿Qué puede hacer gracias al modo de control Delta T de TPE3?
A: La bomba funciona en base a la diferencia de termperatura entre el caudal y el retorno
Correct
Q: Esta bomba debería seleccionarse en la mayoría de los casos
A: TPE3
Correct
Q: La TPE2 dispone de la función de limite excedido. ¿Qué hace esta función?
A: La función de límite excedido permite influir en el funcionamiento de la bomba, cuando por ejemplo, un límite de temperatura o presión dado se ha excedido
Correct
Q: La bomba TPE3 dispone de una tecnología sin cable que permite instalar un número determinado de bombas en pararlelo conectadas directamente entre ellas. ¿Cuántas bombas pueden instalarse en paralelo?
A: 4