Поширені запитання та відповіді

Запитання: Чому рекомендується щорічна перевірка тиску попередньої зарядки у вбудованому напірному баку системи SCALA2?

Відповідь:

Виконання щорічної перевірки тиску попередньої зарядки у вбудованому напірному баку системи SCALA2 є важливою процедурою для забезпечення оптимальної продуктивності. Під час роботи насос зупиняється і запускається, що призводить до руху мембран всередині бака. Це дає можливість молекулам повітря виходити, і з часом це знижує тиск. Дуже важливо переконатися, що тиск попередньої зарядки задано правильно під час монтажу, в ідеалі на рівні 70 % від заданого значення / потрібного тиску нагнітання, але в жодному разі не вище. Нездатність підтримувати належний тиск попередньої зарядки може призвести до таких проблем, як шумна робота, коливання тиску, підвищений ризик пошкодження і підвищене споживання енергії.

Додаткова інформація: