冷卻水塔的水處理
深入瞭解在冷卻水塔運轉中有效處理補充水和循環水的重要性,並探討智慧解決方案如何達到最佳化水處理過程以加強成效。
正如我們之前所看到的,冷卻在任何工業生產中,都是一個重要的環節,大多數工業用地都裝置冷卻水塔。冷卻裝置的不間斷運轉對於任何生產設備都很重要。
在本單元中,我們將瞭解確保冷卻水塔的補充水和再循環水,充份地被適當地處理並瞭解智慧解決方案可用於最佳化水處理流程。未進行適當地水處理,冷卻系統中的常見問題將會發生,如生物膜生長、結垢、腐蝕、污泥沉積退伍軍人桿菌屬等危害健康的相關風險。
此類問題會影響冷卻效率,可能導致資產損壞,健康危險和意外停機時間。讓我們更詳細地瞭解一下這些挑戰。生物污染物可導致冷卻系統的管道、熱交換器和系統中其他部分產生生物膜,從而降低冷卻水塔的容量,同時也增加能源消耗。
第二個挑戰是鹽濃度的增加,若您未正確監測和控制傳導率級別,則會發生此情況。這會造成腐蝕和結垢,導致能源消耗和服務成本提高。最後,要如何處理冷卻水塔中使用的化學物質?
如果沒有以正確的用量定量,會導致劑量過高或劑量不足,從而引起其他問題。如果越來越多的客戶將再利用的水作為冷卻水塔中的補充水來源,這些挑戰將會增加。葛蘭富提供多種智慧解決方案,可處理在冷卻水塔應用中的補充水和循環水。
第一種是測量和控制裝置。不同的品質參數,如溫度、pH、電導率、ORP 等需要在冷卻水塔中定期監測。同時也需要展示處理的結果,並控制處理的結果。還需要記錄量測結果是否符合法規。
接著是葛蘭富加藥機,可在製程中使用所需的化學藥品劑量。葛蘭富加藥機具有整合的 FCM 功能可以在冷卻水塔應用中精確投加化學藥品劑量,並進行劑量監測。這確保充分控制化學藥品加藥過程,如消毒、防腐加藥、pH 值控制等。
將這些加藥機連接至葛蘭富智慧數位雲端連結鍊套件 (SDCS)讓操作員能夠管理、監控和控制安全可靠地進行化學加藥,例如,避免將具有潛在危險性的化學藥品混在一起。顯示在製程中已加入的劑量可再次記錄我們對於當地法規的遵循。
最後但並非最不重要的一點是, 有了智慧系統的設置和解決方案,不同的元件可以相互連線,可使用相同的語言共同協作來優化整體製程。這一切都可以透過葛蘭富智慧解決方案完成,我們看到採取不同的方法以及未來以不同的方式處理整個系統的需要。