Makale

Enerji kontrolü ile enerji veriminizi en üst düzeye çıkarın ve işletme maliyetlerini azaltın

Grundfos enerji kontrolünün size ve ticari binalarınıza nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenmek için filmi izleyin.

Sisteminizi yükseltmek ve daha yeni, daha akıllı ve daha verimli pompalar kullanmak genellikle enerji tüketimini, işletme maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur ve Grundfos'un enerji kontrolü ile bunları tam olarak ne kadar azaltabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Fiyatlar yükseliyor, arz belirsiz ve ciddi iklim eylemine duyulan ihtiyaç her zamankinden daha acil. Enerji tüketimi, dünyadaki CO2 emisyonlarının %73'ünü oluşturuyor; bu nedenle binalarda enerji optimizasyonu gerçekten fark yaratma potansiyeline sahip. 

Peki, nereden başlıyoruz? Pompalardan. Pompalar çok fazla enerji tüketir ve genellikle 10 yıldan daha eski pompaları değiştirmeye değer. Çoğu zaman enerji tüketimini %50-70 azaltabilirsiniz.

Ancak bunu bilseniz bile mevcut tüm pompalarınızı değiştirmeyi gerekli bulmak zor olabilir. Enerji tüketimini gerçekten ne kadar azaltabilirsiniz? Yatırım maliyeti ve geri ödeme süresi nasıl olacak? Grundfos olarak bu sorulara kolayca yanıt verebiliriz. Enerji Optimizasyonu portföyümüzle, binalarınızda enerji tüketimini ne kadar azaltabileceğinizi öğrenmenize yardımcı olabilecek farklı araçlar sunuyoruz.

Enerji Kontrolü

Enerji Kontrolü, etiketten alınan pompa verilerini kullanır. Debi, basma yüksekliği ve pompanın motor gücü ile birlikte pompanın yaşı ve çalışma süresi dikkate alınır. Enerji Kontrolünün avantajı, tasarruf potansiyelini belirlemek için gerekli verilerin hızlı bir şekilde toplanmasıdır.

Enerji Kontrolü (Gelişmiş)

Enerji Kontrolü (Gelişmiş); debi, basma yüksekliği ve pompanın motor gücü ile birlikte pompanın yaşı ve çalışma süresi gibi gerçek pompa verilerini dikkate alır. Veriler; müşterinin kendi ölçüm ekipmanlarından veya Bina Yönetim Sistemi'nden veya noktasal ölçümlerden alınır. En büyük avantajı, pompayla ilgili gerçek verilerin kullanılması, böylece enerji tasarrufu potansiyeli konusunda daha doğru bir tablo sunmasıdır. Gerekli pompa verilerini toplamak ve tasarruf potansiyelini hesaplamak için nispeten hızlı bir işlemdir.

Enerji Etüdü

Enerji Etüdü’nde ölçüm ekipmanı pompaya ve çevresindeki boru sistemine bağlanır ve nispeten kısa ve iyi tanımlanmış bir süre boyunca pompa sistemini izlemek için bırakılır. Bu veriler, bir veri kaydediciye kaydedilir ve Grundfos tarafından geliştirilen ve her türlü pompa sistemindeki aşırı enerji tüketimini belirlemek için özel olarak tasarlanmış bir tanılama aracına girilir. Elde edilen sonuç, izleme süresince toplanan verileri kullanarak mevcut pompa sisteminiz tarafından tüketilen enerjiyi daha verimli bir pompa sistemi ile karşılaştırmanıza olanak tanır. Enerji tüketimini azaltma potansiyelini tam olarak belirlemek için tüm sistemde denetim gerçekleştirilir.

Anında sonuçlar ve hızlı geri ödeme

Yüksek verimli pompalar kurduğunuzda, işletme maliyetlerini ve enerji tüketimini azaltmak da dahil olmak üzere anında avantajlar elde edersiniz. Aynı zamanda, yüksek verimli pompaları uygulamanın geri ödeme süresi genellikle iki yıldan azdır. Çoğu durumda 1-3 yıl arasında değişir ve artan enerji fiyatları ile geri ödeme süresi daha da kısalacaktır.

Grundfos Enerji Kontrolü veya Enerji Etüdü randevusu alın

Enerji optimizasyonu sağlamak istiyorsanız size yardımcı olacak bir Grundfos uzmanı yakınınızdadır. Bir sonraki projenizle ilgili herhangi bir taahhüt vermeden görüş almak veya Enerji Kontrolü ya da Etüdü rezervasyonu yaptırmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir, sizinle iletişime geçeriz.