Güneş enerjili su pompası sistemlerine giriş

Güneş enerjili su pompası sistemlerinin temel özelliklerini ve kullanıldığı çeşitli uygulamaları öğrenin.

Dizel gibi bazı enerji kaynakları, pompa kullanımı için gereksiz yüksek maliyetli olabilir. Neyse ki bunun bir çözümü var: güneş enerjisi. Güneş enerjisi, herhangi bir işletim maliyeti olmadan güvenilir enerji sağlar ve ister su üretimi ister su dağıtımı için olsun tüm su pompası sistemleriyle mükemmel kullanılabilir. Bu eğitim modülünde, size güneş enerjili pompa sistemlerini tanıtacağız.

Öncelikle genel olarak güneş enerjisini ve tipik olarak bekleyebileceğiniz performansı açıklayacağız. Ardından güneş enerjili su pompası sistemlerinin ana avantajlarına daha yakından bakacağız. Son olarak, güneş enerjili  pompa sisteminin çok etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek kullanacağız. Haydi başlayalım. Bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin kullanımı tüm dünyada giderek daha popüler hale geliyor, konutlara ve ticari binalara enerji sağlamak dahil çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Güneş ışınları, güneşli bir günde 600-1000 W/m2 enerji sağlayabilir.

Bulutlu bir günde genellikle 50-300 W/m2 arasındadır. Ancak performansı sadece güneş miktarı belirlemez. Paneller sıcaklıktan da etkilenir. Örneğin, sıcaklık yüksek olduğunda voltaj düşerken akım az çok aynı kalır, yani daha az güç üretilir. Mükemmel bir günde yaklaşık 10 saat güneşten yararlanırsınız. Ancak bu 10 saatin tamamında aynı düzeyde enerji almazsınız. Örneğin güneş sabah 6'da  doğarsa ışın seviyeleri güneş panellerine güç sağlamak için  yeterince yüksek olmayacaktır.

Genel olarak güneş enerjili pompa sisteminiz, 10:00 ile 16:00 arasında en yüksek gücü alır. Su pompası sistemlerine güç sağlamada güneş enerjili pompa teknolojisinin  son yıllarda popülerliği artmıştır. Nedenine daha yakından bakalım. Öncelikle maliyet bir etken. Güneş panellerinin ilk maliyeti daha önceleri oldukça yüksekti. Ancak güneş panellerinin fiyatı düşmeye devam ediyor ve bu, geri ödeme süresinin eskiye göre çok daha kısa olmasını sağlıyor. Enerjiyi güneş sağladığı için herhangi bir işletme maliyeti bulunmaz. Buna kıyasla bir dizel jeneratörün işletme maliyeti son derece yüksektir. Güneş enerjili su pompası sistemlerinin başka bir ana avantajı düşük bakım seviyesidir. Aslında gereken tek bakım, güneş panellerinin ara sıra temizlenmesidir.

Öte yandan dizel jeneratör yüksek seviyede bakım gerektirir ve düzenli olarak yakıt takviyesi gerektiğinden büyük dikkat ister. Bir diğer avantaj da güneş enerjili sistemin çevre dostu olmasıdır. Güneş enerjisi teknolojisinin en açık avantajlarından biri, temiz, doğal enerji kullanmasıdır. Dizel jeneratörlerin kirletici enerjisine kıyasla, açık ara en enerji verimli çözümdür.

Güneş enerjisinden yararlanmanın ana avantajlarını özetlediğimize göre şimdi güneş enerjili su pompası sistemlerinin nasıl çalıştığına bakalım. Bu örnekte, küçük bir çiftliği başlangıç noktamız olarak kullanacağız. Amacımıza hayvanlara su sağlamak ve tercih ettiğimiz pompa Grundfos SQFlex dalgıç pompa olacak. Öncelikle pompayı bir kuyu veya çukura kurmanız gerekir. Ardından pompa, güneş enerjisi ile suyu hayvanlara iletir. Yalak dolduğunda, CU200 kontrol ünitesinin gönderdiği seviye şalteri sinyali ile pompa otomatik olarak kapanır. Ancak su transfer etmeye devam edebilir ve daha sonra kullanmak üzere suyu bir su tankında depolayabilirsiniz.

Bu, güneş enerjili su pompası sisteminin kullanım örneklerinden sadece biridir. Diğer olası kullanımlar, uzaktaki evlere su transferi yapmak, tarlaları sulamak ve elektrik şebekesi bulunmayan kırsal bölgelere su temin etmek olabilir. Güneş enerjili su pompası sistemlerini temel olarak ele aldık. Ana avantajlara bir kez daha bakalım. Güneş paneli fiyatları düşüyor. İşletme maliyeti bulunmamasından dolayı geri ödeme süresi daha da kısalıyor. Güneş enerjili su pompası sistemlerinin bakım gereksinimi çok azdır veya sıfırdır. Son olarak güneş enerjili su pompası sistemleri temiz, doğal enerji kullanır. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye