Referans Örneği

Pompa istasyonuyla Semarang'da (Endonezya) su baskınları sorun olmaktan çıktı, hayat kalitesi yükseldi

The Semarang pumping station solved the flooding problem for the central, affected part of Semarang City.
Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing, Indonesia

Endonezya'daki Semarang şehri ciddi su baskınlarıyla karşı karşı kalıyordu. Şehrin deniz kenarında yer alan bir kısmı gelgit seviyesinin altındadır. Yoğun yağışlar ve yüksek gelgit düzeylerinde, su kütleleri kontrolden çıkıyor ve hem can hem mal güvenliğini büyük tehlikeye atıyordu. Şehir yönetimi, vatandaşlarını su taşkınlarına karşı korumak için Grundfos'la birlikte benzersiz bir çözüm ortaklığı kurdu. 2014 yılında devreye alınan sistem, su baskınlarından etkilenen nehir havzalarını ve şehir merkezini güvene aldı ve bu sayede hayat kalitesini yükseltirken mülklerin değerlenmesini sağladı.

Durum

Endonezya'nın en büyük beşinci şehri statüsündeki Semarang büyük bir ticaret limanına sahiptir ve uzun süre boyunca su taşkınlarının olumsuzluklarını tecrübe etmiştir.

Semarang, Java'nın kuzey sahil kesiminin alçaklarında konumlanmıştır. Kentin yaklaşık üçte biri gelgit seviyesinin altındadır ve bir tarafında okyanus, diğer tarafında ise şehri çevreleyen dağlar bulunur. Toplam alan yaklaşık 13 kilometrekaredir. Tropik bir yağmur ormanı iklimine sahip olduğu için, özellikle yüksek gelgit dönemlerinde ülkenin en yağışlı bölgelerinden biri haline gelir.

Endonezya'nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Danışmanı Joko Rusmani, yüksek gelgit dalgaları ve yağmur bir araya geldiğinde en kötüsünü yaşardık, diyor.

"Yağmurlu dönemlerde yüksek gelgit oluşmuşsa, bu durum normalde denize akması gereken suyun önüne set çekerdi ve suyun geri akmasına neden olarak iskan bölgelerini sular altında bırakırdı. Kronik bir sorun yaşıyorduk.”

Semarang'ın merkezindeki Jalan Permata Merah'da yaşayan Ari Soemantri ise, "O günlerde az bir yağmur yağması bile su baskınlarına neden olurdu," diyor. "Şiddetli yağmurlar, günlerce geri çekilmeyecek gibi duran su baskınları getirirdi."

Arazide yıl içinde 10 santimetreye kadar toprak çökmesi görülürdü ki bu da durumu kötüleştiriyordu. Joko Rusmani, bunun çok fazla yer altı suyunun çekilmesinden kaynaklandığını söylüyor. Toprak üzerinde aşırı yük oluşturan bina tasarımları da artı bir etken oluyormuş. Semarang'da çöken topraklar, şiddetli yağmur ve gelgit nedeniyle yıllardır su baskınıyla mücadele ediliyordu.

Yeni bir pompa istasyonuyla bu durum değişiyor.

Ari Soemantri (second from right), stands with his family at their residence in Jalan Permata Merah, a central Semarang neighbourhood. Flood waters used to plague the area, with no signs of receding, he says. Today, the “flood-free” neighbourhoods bring rising property values.

Çözüm

2013'te küresel bir ortaklıkla bir araya gelen ekip, ciddi sel koşullarıyla baş edebilecek bir drenaj pompa istasyonu tasarlamak için çalışmalara başladı. Ekipte Endonezya müteahhitleri Brantas, Japon danışman Oriental, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİKA), Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Semarang yerel hükümeti ve Grundfos yer aldı. Proje, Endonezya Hükümeti tarafından geliştirilen stratejik bir su kaynağı yönetim programıydı.

Proje ekibi, etkilenen iki ana nehrin ağzını kapattı. Bunlar Semarang ve Baru nehirleriydi.

Joko Rusmani çalışmaları şöyle anlatıyor: "Nehirleri kapatmamızla, nehir yukarısından gelen su bundan böyle transfer edilmek üzere tutma havuzlarında saklanacak. Yani, yer çekimiyle akan suyu bir pompa sistemiyle değiştirmiş olduk."

Rusmani, tutma havuzlarının 130,000 metreküp (m3) taşıyabileceğini, pompa istasyonunun ise saniyede 35 m3 veya saatte 126,000 m3 / saat kapasiteye sahip olabileceğini ifade ediyor. Güvenilirlik olmazsa olmaz bir kriterdir. "Artık bu transfer sisteminin verdiği güvenle, pompaların 24 saat durmaksızın çalışmasını, sorunsuz işlemesini umuyoruz. Böylece, her ihtiyaç duyduğumuzda, suyu herhangi bir güçlük yaşamadan okyanusa transfer edebileceğiz," diyor Rusmani.

The northern third of Semarang is under high-tide level, which is partly the cause of flooding. At the harbour, a retaining wall needs to be built higher to help keep the seawater out.

Proje ekibi, Surabaya ve Cakarta'da benzer tipteki pompaların kullanıldığı önceki deneyimlerden dolayı Grundfos KPL pompaları seçti. Ekipten öğrendiğimize göre, bu pompalar on yıldan uzun süredir güvenilir bir şekilde çalışıyor.

These pumps are very easy to operate. So whenever it rains, we can start the system right away.
Nur Wahid, Operations Manager

Joko, "Pompaların büyük kapasiteleri olduğundan ve o sırada Endonezya'nın en büyük pompaları olduğu için Grundfos'un Danimarka'daki merkezinden destek istedik," diyor. "Yedek parçaların önümüzdeki 15 yıl boyunca yerel olarak temin edileceğinin garantisini aldık."

Operasyon Müdürü Nur Wahid ise, 2014 yılında online çalışmaya geçen pompa istasyonunun tam da beklentilerini karşılayacak performansta işlev gördüğünü belirtiyor. Mevsimin yağışsız dönemlerinde, saha ekibi drenaj havuzunu gerektiği düzeyde tutmak ve pompaların günlük bakımlarını gerçekleştirmek için pompaları günde bir ya da iki saat çalıştırıyor. “Neyse ki bu pompaların kullanımı çok kolay. Bu yüzden yağmur yağdığında sistemi hemen başlatabiliyoruz,” diyor Nur Wahid.

Sonuç

Eskiden evleri ve sokakları sular altında kalan şehirde şimdi bu durum yaşanmıyor. Şehir sakinleri, toprak çökmesi ve düzenli su baskınlarıyla mücadele etmek için evlerin yüksekliğini artırmak zorunda kalmıyorlar. "Yollar da artık olması gerektiği gibi görevini yerine getiriyor," diyor Joko. “O zamanlar yollar su yolları olarak işlev görüyordu ama artık hepsi kurular. Sorunlarımız çözüldü. "

Joko, hükümetin su baskını ya da gelgit korkusu olmadan altyapı çalışmalarını geliştirme fırsatına kavuştuğunu da sözlerine ekledi. "Semarang, hem sosyal hem ekonomik açıdan yeniden büyümeye başladı," diyor.

Bölge sakinlerinden Ari Soemantri, yaşadığı yerde artık su baskınları görülmediğini ifade ediyor. "Taşkın olmadığı için mülk ve arazi değerleri yükseliyor."

Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing in Indonesia, sits at a park in central Semarang. “We are proud because this has offered a solution and has been appreciated, and it sets an example for others,” he says.

Joko'ya göre, Semarang pompa istasyonu şehrin merkezindeki su taşkınları sorununu çözdü. Joko şöyle ifade ediyor: "Dolayısıyla bu sistem, benzer sorunlu alanlarda kullanılmak üzere örnek veya model olarak değerlendirilebilir. Bundan son derece gururluyuz çünkü takdir gören bir çözüm getirdik ve bu diğer yerler için de bir emsal olabilir. Endonezya'daki birçok şehir yönetimi tutma havuzlarımızı ziyaret ederek yaşadıkları benzer sorunlarını nasıl çözebilecekleri üzerine analizler yaptı."

Diğer ilgili durumlar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerimizle ilgili başarı hikayelerini de okuyabilirsiniz.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu uygulamaları inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.