Uči se
Ko se črpalke starajo, stroški naraščajo
Ko se črpalke starajo, se učinkovitost črpalk zmanjšuje. Z nižjo učinkovitostjo se povečajo stroški energije. Ta proces je neizogiben in neizprosen. Pogosto vodovodi tega niti ne opazijo niti ne upoštevajo – če tok podtalnice zadostuje potrebam, v čem je torej težava?
Dejstvo je, da so stroškovne koristi oprijemljive in očitne le, če ima vodovodno podjetje na dosegu pravilne podatke. In ni dovolj, da preverite imensko ploščico črpalke ali domnevate, da krivulje črpalke za starajočo se črpalko še vedno veljajo. Grundfos ponuja spletni generator krivulj, ki vam omogoča ustvarjanje trenutnih krivulj Q/H in učinkovitosti za enostavno primerjavo s krivuljo črpalke ob namestitvi.
GPC generator krivulj je na voljo v Grundfos Product Center
Če ne morete dostopati do zahtevanih meritev, vam bo pomagal vaš vrtalec vrtin.
Korak 1: Zapišite si podatke črpalke in generirajte originalno krivulja iz GPC
Korak 2: Izmerite pretok (Q), izpustni tlak (H), nivo vode in moč (P1) pri največji hitrosti črpalke (če uporabljate VFD) v naslednjem vrstnem redu:
a. Pri zaprtem ventilu (statičen nivo vode) upoštevajte, da črpalka ne sme delovati več kot 30 sekund pri ničelnem toku. Nivo vode pri ničelnem toku je treba izmeriti, ne da bi črpalka delovala.
b. Izmerite in ponovite z nekaj dodatnimi točkami z različnimi pretoki (uporabite ventil za spremembo pretoka). Vedno omogočite čas za uravnavanje novega, dinamičnega nivoja vode. Več točk je vnesenih, večja je natančnost.
c. Pri popolnoma odprtem ventilu (dinamični nivo vode)
Korak 3: Iz podatkov se ustvari druga krivulja za primerjavo z originalno krivuljo črpalke. Ustvari se poročilo PDF, ki prikazuje padec učinkovitosti in potencialne prihranke.
• Ko pogledamo črpalke, stare od 5 do 10 let in več, bodo prihranki pri stroških takšni, da se splača narisati črpalko in ugotoviti, zakaj je učinkovitost padla.
• Če je vzrok zamašitev ali izguba tlaka zaradi puščanja ali mehanske okvare, bi preprosto popravilo ali čiščenje lahko ponovno dvignilo učinkovitost na optimalno raven.
• Če starost črpalke in obseg padca delovne točke pomenita, da so dodatni stroški neizogibni, je potrebna naložba v novo, nadomestno črpalko. Čas vračila je pogosto presenetljivo razumen.
• Če trenutno nimate Grundfosove črpalke, lahko uporabite Grundfos Pump Audit, da ugotovite porabo energije in potencialne prihranke energije ter pridobite priporočila za doseganje teh prihrankov energije.
Pogovorite se s svojim vrtalcem vrtine ali predstavnikom Grundfosa, da boste izvedeli več o prednostih ohranjanja visoke učinkovitosti črpalke
Q = Pretok
H = Tlak
(za merjenje uporabite senzor nivoja HSTATIC in HDYNAMIC )
HDIFFERENCE = HDYNAMIC* + HGUAGE + HFRICTION**
*:Brez pretoka, HDYNAMIC je enak kot HSTATIC
**: Stranka se odloči, ali bo kalkulirala HFRICTION
(HFRICTION je izguba zaradi trenja v ceveh od črpalke do manometra. Uporabite "Kalkulator izgube zaradi trenja cevi" v GPC pod "Orodja")
Vodnik po korakih za izračun padca učinkovitosti
1. V Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com) poiščite svojo obstoječo črpalko SP tako, da vnesete celotno ime črpalke neposredno v polje 'IŠČI:
2. Ko imate na zaslonu informacije o obstoječi črpalki, kliknite 'pokaži napredne možnosti' in nato 'druge krivulje', ki ji sledi 'vstavi svojo krivuljo':
3. Nato se prikaže naslednji zaslon in vnesti morate meritve za Q, H in P1:
4. Ko vnesete meritve za Q, H in P1 in kliknete 'generiraj pdf', dobite naslednje poročilo. Črtkana črta prikazuje padec zmogljivosti in spremenjeno porabo energije:
Conclusion: The curve shows that to maintain a ow of 17m3, power consumption has increased by 1 kW. With a pumping requirement of 9 hours per day, that equates to 3,285 kWh over a year, or a 16 % increase in energy use.
Kako izbrati črpalko ne glede na to kje ste
Ne glede na to ali ste v pisarni, na lokaciji posla ali na poti, bi morala biti izbira črpalk enostavna. Do informacij o črpalkah in do inženirskih orodij, ki jih potrebujete dostopajte preko Grundfos Product Center.