Članak
Prednosti decentralizovanog snabdevanja daljinskim grejanjem
Tipična mreža daljinskog grejanja je projektovana i radi sa jednim centralnim proizvodnim postrojenjem. Međutim u mreži postoje različite zone kojima su potrebne različite temperature. Decentralizacijom snabdevanja, možete podesiti temperature i pritiske prema potražnji. Pogledajte film da vidite kako ovo može pomoći u stvaranju mnogo efikasnijeg sistema i pomoći u integraciji obnovljivih izvora energije.
Trenutna postavka daljinskog grejanja i hlađenja nije efikasna
Daljinsko grejanje i hlađenje postalo je jedan od najpopularnijih sistema na svetu, ali da bismo iskoristili njegov ogroman potencijal, moramo da imamo inteligentan pristup.
Danas je mreža daljinskog grejanja tipično dizajnirana sa jednim centralnim proizvodnim postrojenjem koje distribuira toplotu u mrežu. U mreži postoje različite zone koje primaju istu visoku temperaturu, uključujući industrijske zone, komercijalne zone i kućne zone.
Problem sa ovim pristupom je što ove zone imaju različite zahteve za temperaturom i pritiskom.
Umesto da imamo samo centralno snabdevanje, možemo decentralizovati snabdevanje, što omogućava prilagođavanje temperature i pritiska prema potražnji, što rezultira mnogo efikasnijim sistemom.
Niže temperature pomažu u integrisanju obnovljivih izvora i viška energije
Jedna od najvažnijih karakteristika inteligentnog i održivijeg daljinskog grejanja četvrte generacije je niskotemperaturno grejanje.
Danas je temperatura vode u centralnom postrojenju obično 90°C, ali sa decentralizovanim snabdevanjem i niskotemperaturnim zonama, ovo se može smanjiti na samo 50°C stepeni.
Kada snizite temperaturu u mreži, možete smanjiti gubitak toplote kroz cevi i toplotni stres na cevovodu, dok istovremeno povećavate kapacitet i smanjujete curenje.
Sve u svemu, to znači da vam je potrebno manje energije za zagrevanje vode, što ujedno smanjuje troškove i emisiju CO2. Niskotemperaturno snabdevanje takođe omogućava preduzećima za daljinsko grejanje da integrišu više obnovljivih izvora energije, poput geotermalne energije, dok se povećava efikasnost solarnih termalnih kolektora, energije vetra i viška toplote iz industrijskih procesa.
Višak toplote, posebno, ima ogroman potencijal. U Danskoj ima dovoljno viška toplote iz otpadnih voda da pokrije više od 20% nacionalnih potreba za daljinskim grejanjem, a u Evropi ušteda toplote može smanjiti ukupnu potražnju za toplotom za oko 40%.
Fleksibilno rešenje koje podržava sigurnost snabdevanja
Još jedna prednost decentralizovanog i inteligentnog daljinskog grejanja je sigurnost snabdevanja.
U poslednjih nekoliko godina, geopolitičke tenzije i potreba za postupnim ukidanjem fosilnih goriva povećale su svest o energetskoj bezbednosti. Postalo je jasno da čak i najmanji poremećaj može umanjiti sigurnost i udobnost ljudi.
Jedna od glavnih prednosti daljinskog grejanja u odnosu na druga rešenja za grejanje je to što dozvoljava više od jedne vrste goriva. Daljinsko grejanje može istovremeno da radi sa različitim izvorima energije, a proizvodnja je veoma fleksibilna, što na kraju povećava sigurnost snabdevanja i efikasnost proizvodnje.
To znači da mreže daljinskog grejanja nisu ograničene na korišćenje jedne vrste goriva kao što su ugalj, nafta ili prirodni gas, što može da učini potrošače ranjivim na fluktuacije cena, kao što smo videli tokom rata u Ukrajini i epidemije Covid-19. Ako se jedan izvor energije pokvari, dostupne su alternative – i preduzeća za daljinsko grejanje mogu u svakom trenutku izabrati najjeftiniji izvor energije, smanjujući troškove.
Daljinsko grejanje takođe omogućava skladištenje toplote, kako iz dana u dan, tako i iz sezone u sezonu. To znači da su mreže daljinskog grejanja manje osetljive na kvarove u određenim energetskim sektorima.
Pročitajte članke i slučajeve o tome kako daljinsko grejanje može poboljšati efikasnost mreže, sigurnost i fleksibilnost uz integraciju obnovljive energije i smanjenje troškova.
Pročitajte više o daljinskom grejanju i hlađenju
Napravili smo kolekciju članaka koji potvrđuju našu stručnost u oblasti daljinskog grejanja i hlađenja. Kliknite ispod i saznajte više.
Pogledajte naša inteligentna i efikasna rešenja za pumpe koja pomažu u optimizaciji performansi sistema daljinskog grejanja danas i sutra.
Želite više informacija o daljinskom grejanju?
Za više informacija o tome kako vam možemo pomoći sa rešenjima za daljinsko grejanje, kontaktirajte jednog od naših stručnjaka.