Priručnik za inženjere
Nabavite priručnik za kotlove i sisteme namenjen inženjerima
Kavitacija je glavni razlog kvarenja pumpnih sistema - a visoke temperature u sistemima parnih kotlova povećavaju rizik od nje.
Avoiding cavitation requires considerations of the pressure available at the inlet of the pump in order to make sure that NPSHA > NPSHR.
Preuzmite priručnik sada
Naš inženjerski priručnik pomoći će vam da razumete najvažnije aspekte vašeg projekta. Ispunite donji obrazac i poslaćemo vam e-mail sa direktnim pristupom.
Da, uključili ste se!
Vrlo brzo ćete putem e-maila dobiti željeni sadržaj.
Hvala što ste se prijavili. Sada se samo zavalite i očekujte prijem personalizovanih informacija iz kompanije Grundfos u vezi najnovijih vesti, alata, proizvoda, aplikacija, događaja i promocija.
Do tada, slobodno pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti ako spadate u osobe koje uživaju u čitanju o ličnim podacima i pravima.
Još jedna stvar, ako ikada poželite da odete, naravno da možete povući pristanak u bilo kom trenutku.
Para, voda, ulje?
Zavisno od potrebe za grejanjem, kotlovi su podeljeni u tri osnovne grupe. Prva grupa su parni kotlovi koji se koriste zbog visokog udela latentne energije. Saznajte više o tome kao i o termalnim kotlovima i kotlovima sa toplom vodom.
Prednosti izostavljanja kontrolnih ventila
Nema gubitka pritiska na dovodnom ventilu, dovod kotla je prilagođen u skladu sa potrošnjom pare i uštedom energije za rad pumpe:
Koristi od upravljanja nivoom u kotlu sa pumpama promenjive brzine daleko su od beznačajnih. U stvari, ušteđen novac jednak je ceni skupog ventila za napajanje plus troškovi njegovog održavanja.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući vaše veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji naslov kako biste započeli sa obukom sada.
Ostali povezani članci
Pronađite srodne članke sa istraživanjima i uvidima iz Grundfosa.
Srodne aplikacije
Pronađite Grundfos aplikacije koje se odnose na ovu temu.
Srodni proizvodi
Pronađite Grundfos proizvode koji su povezani sa ovom temom.