6 pitanja Osnovni

ECADEMY test

61 - The SOLOLIFT2 Lifting Station Course

Ovaj test kursa sadrži 6 pitanja se mogu ponovo preuzeti u bilo koje vreme.

Morate ispravno odgovoriti na sva pitanja kako biste položili test i završili kurs.

Pokrenite test

Pitanje 1 od 6 Osnovni

Can the flexible inlet pipe cover be twisted to any required position?

Pitanje 2 od 6 Osnovni

What kind of sanitary product can be harmful to the pump?

Pitanje 3 od 6 Osnovni

The SOLOLIFT C-3 can handle solid particles up to…

Pitanje 5 od 6 Osnovni

Can you increase the diameter of the discharge pipe with an adapter?

Pitanje 6 od 6 Osnovni

Zadovoljni sa odgovorima?

Pošaljite odgovore i dobijte konačni rezultat testa.

Pošaljite

Rezultati testa

Čestitamo. Položili ste test 61 - The SOLOLIFT2 Lifting Station Course

Osvojene značke:

Kako biste ocenili ovaj kurs?

Možete oceniti ovaj kurs. Imajte na umu da morate biti prijavljeni pre nego što polažete test da biste mogli da date svoju ocenu.

Nastavite trening Posetite MyEcademy

Žao nam je. Niste položili 61 - The SOLOLIFT2 Lifting Station Course test ovaj put

Kako biste ocenili ovaj kurs?

Možete oceniti ovaj kurs. Imajte na umu da morate biti prijavljeni pre nego što polažete test da biste mogli da date svoju ocenu.

Correct
Q: Can the flexible inlet pipe cover be twisted to any required position?
A: Yes
Correct
Q: What kind of sanitary product can be harmful to the pump?
A: Wet wipes
Correct
Q: The SOLOLIFT C-3 can handle solid particles up to…
A: 20mm
Correct
Q: What does SOLOLIFT2 WC-3's special winding do?
A: It helps the motor deliver exceptional torque for reliable performance
Correct
Q: Can you increase the diameter of the discharge pipe with an adapter?
A: No
Correct
Q: What is the first thing you should try if the toilet is clogged?
A: You should try the de-blocking function