Zamenite pumpu za grejanje sada i uštedite do 195 evra godišnje – bez gubitka vaše udobnosti.

Predstoji zamena 20 miliona pumpi. A tvoj?

U vremenima klimatske krize i vrtoglavih cena energije, ušteda je više nego razumno rešenje. Ali mnoge mogućnosti uštede zahtevaju ograničenja i gubitak komfora u svakodnevnom životu - tuširanje hladnom vodom, isključivanje grejanja ili sedenje u mraku uveče. Ovo je ušteda energije na teži način!

Ali postoji i drugi način. Na primer, zamenom jednog od najvećih gutača energije u kući: pumpe za grejanje. Prema Saveznom udruženju nemačke industrije grejanja, oko 20 miliona ovih pumpi je zastarelo i treba ih zameniti širom Nemačke. Ovakva mera uštede ima tri prednosti: Radi odmah, isplati se za vrlo kratko vreme i nije povezana sa gubitkom vaše udobnosti. I to je ušteda – na pametan način.



Dve izuzetne cifre povezane sa zamenom grejanja

Velika ušteda troškova. S obzirom na to da stare pumpe za grejanje obično rade punim kapacitetom i troše više od dobro poznatih gutača energije kao što su frižideri ili električni šporeti. Sa sadašnjim cenama struje realno možete da uštedite oko 195 evra godišnje.

Pomažete klimi. Moderna cirkulaciona pumpa se uvek prilagođava stvarnim potrebama i znatno je ekonomičnija. Vlasnici kuća na navedeni način mogu da smanje potrošnju energije i povezane emisije za oko 85%.


 

i pametno uštedite energiju

Uređaji koji efikasno štede umesto starih gutača struje

Moderne pumpe za grejanje prave razliku. Stari uređaji obično imaju samo jedan nivo snage i ne prilagođavaju se stvarnim potrebama. Često dolaze sa godišnjom potrošnjom od 400-600 kWh. Najnovije visokoefikasne pumpe se, s druge strane, automatski i kontinuirano prilagođavaju zahtevima za grejanje i stoga imaju udeo od samo 50-100 kWh na vaš račun za struju. U proseku, to predstavlja uštedu u rasponu od 80 do 90%.

Troškovi sa kojim možete da upravljate – i koji se brzo amortizuju

Sa sadašnjom cenom struje, godišnja ušteda može iznositi i do 195 evra. Ako to uporedite sa potrebnom investicijom od oko 600 evra za novu pumpu, prednost je kristalno jasna: zamena se isplati posle tri godine. Preračunato na prosečan životni vek od 15 godina, ušteda je čak 2.700 evra. A tu je i državno finansiranje za optimizaciju grejanja - tako da je investicija još isplativija. 

Želite još više da uštedite? Učinite to hidrauličkim balansiranjem!

Međutim, postoji još veći potencijal za uštedu u okviru vašeg sistema grejanja. Zato što mnogi sistemi nisu hidraulički uravnoteženi. To znači da radijatori blizu kotla primaju previše toplote, dok oni dalje premalo. Tako se gubi energija. Čitav sistem je savršeno prilagođen hidrauličnom ravnotežom, tako da se kao rezultat troši do 15% manje energije i istovremeno povećava udobnost života. Moderne pumpe za grejanje kao što je ALPHA2 omogućavaju instalateru da izvrši hidrauličko balansiranje na veoma inovativan način zahvaljujući integrisanoj funkciji.

Uradite to na pametan način - Uštedite energiju zamenom pumpe.

Metoda bez napora, sa malim ulaganjem i velikim (efikasnim) profitom.

Ušteda je obavezno - pa zašto čekati?

Od 1. oktobra 2022. godine na snazi je novi Pravilnik o obezbeđenju snabdevanja energijom putem srednjoročnih efektivnih mera (EnSimiMaV). On obavezuje sve operatere sistema grejanja na gas da provere svoj sistem u roku od 24 meseca i da otklone sve otkrivene neefikasnosti. Ovo važi i za pumpe za grejanje. Za vlasnike kuća to znači sledeće: S obzirom na to da će zamena svakako uskoro biti obavezna, zašto ne biste odmah počeli da štedite? I ono što takođe govori u prilog tome da što pre zakažete termin sa svojim vodoinstalaterom je sledeće: Ako planirate zamenu za proleće ili leto, ne morate čak ni da se smrzavate tokom kratkog perioda konverzije!

Pumpa za uštedu: ALPHA2

ALPHA2 od Grundfosa je visoko efikasna cirkulaciona pumpa sa kontrolisanom brzinom za male i srednje zgrade. Karakteriše ga instalacija bez problema i jednostavan rad. Takođe podržava jednostavno hidraulično balansiranje preko povezane aplikacije, koju instalater može koristiti da dodatno optimizuje vaš krug grejanja i tako ga učini još ekonomičnijim.